Bæredygtighed og vækst

Antallet af mennesker på jorden vokser konstant, og heldigvis tiltager den globale velstand. Imidlertid betyder det også, at behovet for råstoffer og energi øges - ressourcer, som vores planet kun har begrænsede mængder af. For at kunne opfylde alle menneskers behov er det derfor nødvendigt med produktionsprocesser, der til stadighed forbedres, og som hjælper os til at reducere energi- og materialeforbruget. Dette er en udfordring for ingeniører på alle teknologiske områder over hele verden, det være sig inden for maskinkonstruktion, vandbehandling, medikoteknik eller energiledelse, for blot at nævne nogle eksempler. Derfor er Beckhoff af den overbevisning, at „… det er ingeniørerne, der skal redde verden!“

Til det leverer Beckhoff Automation den nødvendige basisteknologi. Vores PC-Control-styringsteknologi muliggør særdeles korte cyklustider, der øger maskiners kapacitet og dermed deres effektivitet; vores kraftfulde CPU'er giver mulighed for at realisere komplekse optimeringsalgoritmer; sammenspillet mellem informationsteknologi og automatiseringsteknik kombinerer det bedste fra to verdener og sørger for en yderst enkel integrering i moderne cloud- og edge-applikationer. De sidste nye videnskabelige opdagelser kan tages i anvendelse direkte på styringen ved hjælp af Beckhoff Scientific Automation - kunstig intelligens og machine learning er er integrerede dele af vores kontrolteknologi.

Alle disse teknologier hjælper med til at optimere processers effektivitet, hvilket betyder, at energi- og råstofforbruget reduceres og kvaliteten og rentabiliteten forbedres. Økologiske og økonomiske krav kan indfries på samme tid og står ikke i modsætning til hinanden!

Generating "green energy" with Beckhoff

Beckhoff-teknologi finder anvendelse i en lang række applikationer, som gør verden mere bæredygtig, f.eks. i vindkraftanlæg.
Beckhoff-teknologi finder anvendelse i en lang række applikationer, som gør verden mere bæredygtig, f.eks. i vindkraftanlæg.

Det største bidrag, vi som virksomhed yder til beskyttelse af vores planet, er vore innovationer. Mange af disse innovationer anvendes derfor også i produktionen af „grønne energier“, det være sig i vindkraft-, solcelle- eller biogasanlæg. Især på området for vindenergi finder Beckhoff-styringer anvendelse i en stor del af verdens vindanlæg for at optimere styringen af vindturbiner. Vindteknikken er det teknologiske tyngdepunkt hos Beckhoff; erfarne ingeniører og forskere arbejder på en løbende optimering af energiudbyttet.

Men også uden for rammerne af vores produktrelaterede teknologiprojekter, går vi ind for at værne om vores miljø. Vi arbejder for et CO2-neutralt samfund og en bæredygtig omgang med naturlige råstoffer gennem en lang række initiativer.

Foranstaltninger til sænkning af CO2-udledningen

Med fremtidsorienterede produkter og teknologier muliggør vi en bæredygtig produktion og en effektiv ressourceanvendelse for vore kunder. Dette mål afspejles også i vor egen handlemåde. Beckhoff Automation producerer og arbejder klimaneutralt på alle sine globale lokationer.

International standard for energistyring ISO 50001

Siden 2016 anvender Beckhoff Automation og virksomheden Smyczek GmbH, der hører til Beckhoff-gruppen, med succes et energistyringssystem. Begge virksomheder er certificerede efter den internationale standard for energistyring ISO 50001. I virksomheden Fertig Motors GmbH, der ligeledes hører til gruppen, gennemføres med jævne mellemrum en energiaudit i henhold til DIN 16247. En vellykket energistyring udvirker, at energiforbruget i virksomheden observeres, foranstaltninger til energibesparelse iværksættes, og at energieffektiviteten løbende forbedres. Gennem de sidste år har vi f.eks. kunnet øge vore bygningers og infrastrukturs energieffektivitet. Dette har vi kunnet realisere ved anvendelse af en energieffektiv belysning, bygningsisolering i forbindelse med tagsanering eller installering af en automatisk natafkøling, som i sommermånederne hjælper med til at afkøle produktionshallerne. Beckhoff Automation imødekommer således de lovmæssige forpligtelser og bidrager på den måde til at realisere den tyske regerings målsætning for energiomstilling.

Konsekvent omstilling til grøn strøm

På alle vore lokationer i Tyskland samt hos Smyczek GmbH og Fertig Motors GmbH har vi omstillet vore strømleverancer på i alt ca. 13 gigawatt-timer til 98 % grøn strøm. Den grønne strøm produceres af vindkraft og solenergi i nyetablerede anlæg. Af vort samlede strømforbrug produceres 7 %, ca. 900 megawatt-timer om året, i vore egne solcelleanlæg. Med omstillingen til grøn strøm yder vi vort bidrag til, at der udvindes mere strøm af regenerative kilder, hvilket reducerer CO2-udledningen. Gennem brugen af strøm fra vedvarende energiformer sparer vi årligt ca. 8.000 tons CO2.

Bæredygtighed i virksomhedens hverdag

Trods diverse omfattende foranstaltninger spiller også mange detaljer en stor rolle, når det handler om at behandle vort miljø på en forsvarlig måde. Sammen med vore medarbejdere arbejder vi på hver dag at blive en smule miljøvenligere. I vor kantinemad finder hovedsageligt regionale, friske produkter anvendelse. Herved sparer vi unødvendige transportveje. Derudover satser vi på bæredygtige emballager i vort To-go-udbud, f.eks. af brændt sukker eller majsstivelse.
Vor vognpark omstiller vi gradvist til hybrid- og elkøretøjer. I dag er 75 % af alle køretøjer el- eller hybridkøretøjer. Anskaffelsen af yderligere elkøretøjer er under planlægning. Samtidig arbejder vi på kontinuerligt at udbygge vor ladeinfrastruktur i Verl. Mere end 196 ladepunkter er allerede blevet installeret, flere er under planlægning.

Vores drivhusgasregnskab og -hovedtal

Vi holder årligt regnskab med vort forbrug og beregner de uundgåelige udledninger i CO2-ækvivalenter. Vort regnskab omfatter alle udledninger, som forekommer umiddelbart på vore globale lokationer som følge af virksomhedens aktiviteter. Det vil sige, at det inkluderer alle energiformer, vandforbrug, nødvendigt materiale, opstået affald og genanvendelse, forplejning og drikkevarer, forretningsrejseaktiviteter samt medarbejdernes pendultrafik til og fra arbejdsstedet.

Figuren til højre viser det aktuelle globale drivhusgasregnskab for Beckhoff Automation og de tilknyttede virksomheder Fertig Motors GmbH og Smyczek GmbH for året 2022. Alt i alt blev der således udledt 16.339 t CO2e.

Drivhusgasregnskabet er baseret på den internationalt anerkendte standard „The GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard“ og omfatter de klimarelevante drivhusgasser, som falder ind under virksomhedens „operative kontrol“. Datagrundlaget for beregningerne stammer fra ecoinvent 2.2 samt fastsættelsesmetoden IPCC 2007 (GWP 100a).

Beckhoff bidrager til klimabeskyttelse ved at kompensere for uundgåelige emissioner på alle virksomhedens lokationer verden over

myclimate gennemfører klimabeskyttelsesprojekter, der med økonomisk støtte afbøder virkningerne af CO₂-emissioner, som endnu ikke kan undgås. Gennem denne indsats subsidierer vi solkomfurer til befolkningen på Madagaskar.
myclimate gennemfører klimabeskyttelsesprojekter, der med økonomisk støtte afbøder virkningerne af CO₂-emissioner, som endnu ikke kan undgås. Gennem denne indsats subsidierer vi solkomfurer til befolkningen på Madagaskar.

Vi støtter myclimate Germany GmbH, en fond, der giver virksomheder mulighed for frivilligt at finansiere klimabeskyttelsesprojekter af høj kvalitet baseret på et drivhusgasrapport, der er udarbejdet i overensstemmelse med GHG-protokollen. Det gør vi gennem bidrag, der kompenserer for CO₂-emissioner, som på nuværende tidspunkt ikke kan undgås.

Klimabeskyttelsesprojekter omfatter tiltag som skovrejsning og levering af energieffektive teknologier, der uden subsidiering gennem klimabidragene ikke ville kunne realiseres. Emissioner forårsaget af virksomhedens brug af fossile brændstoffer, som på nuværende tidspunkt ikke kan undgås, kan dermed reduceres uden for virksomhedens egen værdikæde (tiltag ud over værdikæden). Vi deltager specifikt i projektet 'Back to the Green Island with Energy-Saving and Solar Cookers' (Madagaskar), som er anerkendt af verdensomspændende Gold Standard for certificering af klimabeskyttelsesprojekter og bidrager til bæredygtig udvikling.

Projektet organiserer salget af subsidierede, effektive komfurer til befolkningen på Madagaskar. Det vil begrænse den hastigt fremadskridende skovrydning på øen. De effektive komfurer halverer træforbruget til madlavning sammenlignet med åbne ildsteder. Hvert solgt komfur sparer cirka 2 tons CO2 om året i løbet af sin femårige levetid. Yderligere information om dette projekts bidrag til klimabeskyttelse og lokal bæredygtig udvikling findes i SDG Impact Report.

Vore bier

Med lejede bisværme yder vi et bidrag til opretholdelsen af vores økosystem og arternes mangfoldighed.
Med lejede bisværme yder vi et bidrag til opretholdelsen af vores økosystem og arternes mangfoldighed.

„Den dag bien måtte forsvinde fra jordens overflade, har mennesket kun fire år tilbage at leve i. Ingen bier, ingen bestøvning, ingen planter, ingen dyr, ingen mennesker.“ Dette citat fra Albert Einstein fra 1949 beskriver den store betydning, det lille sort-gule insekt har.

Den vestlige honningbi (Apis mellifera) lever fortrinsvis i Europa, Forasien og Afrika. Den fremstiller ikke kun honning og voks, men bidrager ved bestøvningen af blomster også afgørende til menneskets fødevareforsyning. Honningbier og vilde bier, men også andre insekter bestøver en stor del af de hjemlige nytteplanter og vilde planter, f.eks. frugttræer, agurker, jordbær og solsikker.

Biernes forsvinden har mange årsager

I dag er biernes forsvinden et almen kendt tema. Der findes meget få vildtlevende honningbier. Uden biavlerne ville de små dyr for længst have været uddøde, da de trues af en lang række faktorer. Insekticider og gifte, bl.a. fra landbruget; monotone agrarlandskaber; klimaforandringer; men også overforædling af bierne bevirker, at bipopulationerne globalt set er på tilbagegang. Grund nok til for os at hente ca. 50.000 af de små biologiske mikroagenter til vores hovedsæde i Verl som et led i at støtte honningbiens fortsatte beståen.

Bistader til leje

Biavleren Marion Domke har udtænkt et spændende koncept til biernes redning, idet hun udlejer bisværme til virksomheder, foreninger og privatpersoner. Dette initiativ overbeviste os med det samme, og i april 2018 flyttede de første to bisværme ind i deres nye hjem på virksomhedsterrænet i Verl. I dag lejer vi otte bisværme, og biavler Marion Domke kommer jævnligt forbi for at se, om alt er, som det skal være.