PC-Control optimiert Spritzgießmaschinen
Mitsubishi Heavy Industries Plastic Technology, Japan
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Mitsubishi Heavy Industries Plastic Technology, Japan
Beckhoff ist seit vielen Jahren Entwicklungspartner für die „ersten Adressen“ in der Spritzgießtechnik: Von einzelnen Komponenten bis hin zur Komplettlösung profitieren Sie von unserem breiten Prozess- und Applikations-Know-how in der Kunststoffverarbeitung. Nicht zuletzt die hohen Anforderungen der High-Performance-Spritzgießmaschinen waren für Beckhoff die Motivation zur Entwicklung der extrem schnellen Kommunikationstechnologie XFC (eXtreme Fast Control). Mit XFC wird die Genauigkeit von < 100 ns bei der Umschaltung von Einspritzen auf Nachdruck gesteigert, wodurch sich die Teilequalität verbessert und der Materialverbrauch senkt.
Die Entwicklung von EtherCAT-Steckmodulen zum Einsatz auf kundenspezifischen Rückwandplatinen für Großserienanwendungen war durch den Wunsch nach Minimierung von Verdrahtungsfehlern und Kostenersparnis bei der Schaltproduktion für Klein- und Mittelmaschinen getrieben. Für die Temperaturerfassung an Spritzgießwerkzeugen oder an Spritzzylindern eignen sich die Feldbusmodule FM3312 und FM3332 im robusten Metallgehäuse. In einem Industriesteckverbinder können bis zu 32 Temperaturkanäle erfasst werden. Die Betriebssicherheit wird zusätzlich durch einen Verpolungsschutz gegenüber Phasenspannung gewährleistet.
Die langjährige Erfahrung von Beckhoff mit hydraulischer und elektrischer Antriebstechnik oder Temperaturregelung mündete in die Entwicklung spritzgieß-spezifischer Engineering-Plattformen. Dabei können Sie unser Branchen-Know-how nutzen oder Ihr eigenes Prozesswissen einbringen − und zwar auch in Kombination mit den getesteten Applikationsmodulen, zum Beispiel für die Temperaturregelung.
Durch die Unterstützung der herstellerneutralen Euromap-Standards auf Basis von OPC UA, EtherCAT als schnellem Feldbus und TwinCAT als durchgängiger Engineering-Plattform lassen sich mit der Beckhoff Steuerung vielfältige Varianten heterogener Produktionszellen realisieren. Unsere Lösung für Spritzgießmaschinen basiert auf einer durchgängigen Hard- und Softwareplattform. Sie umfasst ein umfangreiches Portfolio an Industrie-PCs, EtherCAT als schnelles Kommunikationssystem, die dezentralen I/O-Module, Antriebstechnikkomponenten sowie die Automatisierungssoftware TwinCAT. Letztere dient als Softwareplattform für Engineering, Runtime und Diagnose aller Steuerungsfunktionen: von der SPS, Motion Control und Robotik über HMI, Vision, Sicherheits- und Messtechnik bis zur Cloud-Kommunikation und den Analyse-Funktionen. Dies sorgt zum einen für ein effizientes Zusammenwirken aller Systemkomponenten und damit für maximale Produktivität. Zum anderen können durch die konsequente Umsetzung aller Funktionalitäten als Softwaremodule Spezialgeräte entfallen. Hierdurch reduzieren sich nicht nur die Hardware-Kosten, sondern auch der Engineering-Aufwand und die Lifecycle-Kosten.
Um den hohen Marktanforderungen hinsichtlich Produktqualität, Funktionalität und Effizienz zu entsprechen, stehen umfangreiche Soft- und Hardwarekomponenten aus unserem Produkt- und Technologieportfolio zur Verfügung:
Mit dem TwinCAT 3 Plastic Framework bieten wir eine modulare Softwarelösung für die Steuerung von Kunststoffmaschinen, die den Entwicklungsaufwand minimiert und dabei die Offenheit der Beckhoff Architektur beibehält. Das TwinCAT 3 Plastic Framework bündelt unsere langjährige Kunststoffexpertise und integriert wichtige branchenspezifische Funktionen nahtlos in die gewohnte TwinCAT-Umgebung. Die Programmierung, Visualisierung und Steuerung von Kunststoffmaschinen kann somit auf einer Plattform realisiert werden.
Das TwinCAT 3 Plastic Framwork beinhaltet drei Softwarebibliotheken: TF8540 ermöglicht die umfassende softwareseitige Temperaturregelung in Kunststoff-Verarbeitungsprozessen. Mit TF8560 steht ein Technologiepaket zur Verfügung, welches alle Bausteine zur Steuerung von Motion-Funktionen in Kunststoffmaschinen bereitstellt. TF8550 ist ein speziell für die Kunststoffindustrie entwickeltes HMI-Paket, welches die Visualisierung von typischen Prozessen mit minimalem Engineering-Aufwand ermöglicht und sich nahtlos in die weiteren Technologiepakete integriert. Bereits enthaltene, applikationsspezifische Templates und Sample Code für verschiedene Kunststoffanwendungen erleichtern die Projektierung und Programmierung und werden über die TwinCAT 3 Plastic Application kostenfrei zur Verfügung gestellt. Natürlich können auch bereits vorhandene Vorlagen genutzt und eigenes Prozess-Know-how integriert werden.
TF8540: Plastic Processing Framework
TF8560: Plastic Technology Functions
TF8550: Plastic HMI Framework