TwinCAT PLC++

Neue Generation SPS-Technologie

TwinCAT PLC++: Engineering und Runtime mit deutlichem Performancesprung

Produktmanager Béla Höfig erklärt TwinCAT PLC++ und stellt die zukunftsweisenden Innovationen und Anwendungsvorteile dieser Technologie von Beckhoff vor.
Produktmanager Béla Höfig erklärt TwinCAT PLC++ und stellt die zukunftsweisenden Innovationen und Anwendungsvorteile dieser Technologie von Beckhoff vor.

TwinCAT PLC++ ist die neueste Innovation von Beckhoff, die eine nahtlose Integration in die bewährte TwinCAT-Umgebung bietet. Basierend auf den IEC 61131-3 Sprachen, ermöglicht die Verwendung moderner Technologien erhebliche Verbesserungen in der Engineering- und Runtime-Performance. Mit dem Fokus auf DevOps-Prinzipien wie Continuous Integration und Continuous Deployment setzt Beckhoff konsequent die Philosophie der Zusammenführung von Automatisierung und IT fort. Ergebnis ist eine fortschrittliche SPS-Technologie, die auch hohe kundenspezifische Anforderungen optimal erfüllt und Automatisierungsprozesse noch effizienter gestaltet.

Die wichtigsten Vorteile von TwinCAT PLC++ sind:

  • Performancegewinn bei Engineering und Runtime
  • erhöhte Benutzerfreundlichkeit
  • vollständige IEC-Konformität und hohe Code-Qualität
  • nahtlose Integration in DevOps-Workflows
  • Kontinuität und hohe Kompatibilität gegeben
  • tiefe Integration in die TwinCAT-Welt

Mit TwinCAT PLC++ steht eine neue PLC-Generation im TwinCAT-System zur Verfügung. Mehr Performance in Runtime und Engineering und ein einfacher Umstieg bei Erhalt der vorhandenen TwinCAT-Funktionalität erzeugen einen deutlichen Mehrwert – das „Plus Plus“ für den Anwender.

Vorteile von TwinCAT PLC++ im Detail

TwinCAT PLC++ bietet deutliche Vorteile hinsichtlich Performance und Effizienz, die sowohl die Hardwarekosten reduzieren als auch die Produktivität steigern.
TwinCAT PLC++ bietet deutliche Vorteile hinsichtlich Performance und Effizienz, die sowohl die Hardwarekosten reduzieren als auch die Produktivität steigern.

Mit TwinCAT PLC++ ergeben sich in der Runtime signifikante Performancevorteile im Vergleich zur bisherigen TwinCAT PLC. Der gleiche Steuerungscode kann mit TwinCAT PLC++ bis zum Faktor 1,5 schneller ausgeführt werden. Besonders hervorzuheben ist der neue Compiler, der die Möglichkeit bietet, den Steuerungscode zusätzlich im Hinblick auf die Ausführungszeit zu optimieren. Diese aus der IT-Welt bekannte Optimierungsmöglichkeit führt zu einem weiteren deutlichen Geschwindigkeitszuwachs von bis zu einem Faktor 3 im Vergleich zur TwinCAT PLC. Dadurch kann u. U. ein Industrie-PC mit geringerer Rechenleistung für die Maschinensteuerung ausreichen, was die Hardwarekosten senkt. Bleibt die Hardwareplattform unverändert, können die freigewordenen Rechnerressourcen für zusätzliche Steuerungsfunktionen genutzt oder die Zykluszeiten minimiert werden, um die Produktivität der Maschine zu erhöhen.

Aus Sicht des Engineerings verkürzt TwinCAT PLC++ die Durchlaufzeiten von der Steuerungsentwicklung über die Inbetriebnahme bis hin zum gesamten Maschinenlebenszyklus. Dies wird durch reduzierte Bedienzeiten, geringere Projektlade- und Übersetzungszeiten erreicht. Die minimierten Projektlaufzeiten senken die Kosten und ermöglichen eine schnellere Markteinführung neuer Maschinen und Anlagen. Mit diesen Vorteilen ist TwinCAT PLC++ die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Steuerungslösungen optimieren und letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen möchten.

In Kombination mit TwinCAT MC3, der bereits vorgestellten neuen Generation der Motion-Control-Technologie, sind weitere Performancegewinne möglich. TwinCAT MC3 zeichnet sich durch eine moderne Architektur sowohl im Engineering als auch in der Runtime aus. Zusammen ermöglichen beide TwinCAT-Basisfunktionen eine effektive Steuerung und Überwachung komplexer Anwendungen und Prozesse, was die Wettbewerbsfähigkeit der Kundenlösung steigert.

TwinCAT PLC++ erleichtert die Arbeit der TwinCAT-Anwender durch die verbesserte Benutzerfreundlichkeit erheblich. Durch die erweiterten Features wird der Zeitaufwand für die Entwicklung deutlich reduziert.
TwinCAT PLC++ erleichtert die Arbeit der TwinCAT-Anwender durch die verbesserte Benutzerfreundlichkeit erheblich. Durch die erweiterten Features wird der Zeitaufwand für die Entwicklung deutlich reduziert.

Beckhoff hat an die 30 Jahre Erfahrung in die Entwicklung von TwinCAT PLC++ eingebracht. Ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Umsetzung waren die Rückmeldungen von über 20.000 TwinCAT-Anwendern weltweit. Das Ergebnis ist eine verbesserte, intuitive Benutzeroberfläche und erweiterte Funktionalitäten, die den Nutzern die Arbeit erleichtern.

Entwickler profitieren besonders von:

  • erweiterbaren Code-Snippets
  • geführter Codeerstellung via Shortcut
    – Hinzufügen formatierter Parameter für Funktionsblock-, Methoden- und Funktionsaufrufe
    – Erzeugen von Zustandsautomaten entsprechend des Enums (CASE)
  • erweiterten Monitoring-Features
    – Online-Offline-Code-Vergleich
    – Platzhalter für Variablenwerte in Kommentaren
    – Mini-Controls für das Monitoring von Variablen
  • einem Favoritenpool für den Schnellzugriff
  • einer optionalen Complete-File-Ansicht
    – keine visuelle Trennung zwischen Deklarations- und Programmiereditor
    – mehrere Programmierobjekte in einem Editor
  • KI-unterstützter Programmierung mit TwinCAT CoAgent

Diese Features ermöglichen es, noch effizienter zu arbeiten, was den Entwicklungszyklus verkürzt und die Time-to-Market reduziert.

Die Konformität zur IEC 61131-3, erweiterte Sicherheitsaspekte und die Möglichkeit zur objektorientierten Programmierung sorgen für eine höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit von Anwendungen. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Hardware und einer verbesserten Maschinenleistung.
Die Konformität zur IEC 61131-3, erweiterte Sicherheitsaspekte und die Möglichkeit zur objektorientierten Programmierung sorgen für eine höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit von Anwendungen. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Hardware und einer verbesserten Maschinenleistung.

Beckhoff ist als Mitglied der deutschen IEC-Gruppe aktiv an den neuesten Entwicklungen und Best Practices der Normung beteiligt. TwinCAT PLC++ ist nahezu vollständig konform zur vierten Auflage der IEC 61131-3 und erfüllt somit höchste internationale Standards. Diese Konformität erleichtert den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Automatisierungssystemen und ermöglicht die Verwendung normgerechter objektorientierter Programmierung, inklusive Klassen und Zugriffsmodifikatoren für Variablen.

Die Einhaltung der IEC-Norm bietet zusätzliche Sicherheitsaspekte beim Programmieren, die durch erweiterte Typprüfungen im Compiler verstärkt werden. TwinCAT PLC++ unterstützt zudem einen sicheren Online-Change, bei dem Pointer und Referenzen automatisch angepasst werden, um fehleranfälligen Code zu vermeiden. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Anwendung. Ein integrierter Emergency-Modus erlaubt es, im Ausnahmezustand der Maschine gezielt zu reagieren und einen separaten Code für das geordnete Herunterfahren auszuführen.

TwinCAT PLC++ erhöht die Produktivität, indem es die Codeentwicklung und -prüfung effizienter gestaltet und nahtlos in moderne DevOps-Workflows integriert. Die Möglichkeit zur automatisierten Qualitätssicherung sorgt für eine höhere Zuverlässigkeit und schnellere Markteinführung von Produkten.
TwinCAT PLC++ erhöht die Produktivität, indem es die Codeentwicklung und -prüfung effizienter gestaltet und nahtlos in moderne DevOps-Workflows integriert. Die Möglichkeit zur automatisierten Qualitätssicherung sorgt für eine höhere Zuverlässigkeit und schnellere Markteinführung von Produkten.

Mit TwinCAT PLC++ wird der Programmcode auf Dateiebene erstmals im Klartext abgespeichert. Dies erleichtert die Nutzung von Quellcodeverwaltungssystemen wie Git erheblich, da der Vergleich verschiedener Code-Versionen besonders einfach und intuitiv ist. Zusätzlich ist der neue Compiler als eigenständige Komponente verfügbar und kann über eine Kommandozeilenschnittstelle automatisiert aufgerufen werden. Dadurch lassen sich automatisierte Abläufe für das Erstellen und Testen von Programmcode in Unit Tests stark optimieren, da keine vollständige Instanz des Engineerings mehr erforderlich ist.

TwinCAT PLC++ bietet somit eine ausgezeichnete Grundlage, um die SPS-Codeentwicklung nahtlos in DevOps-Workflows zu integrieren. Durch automatisierte Testverfahren kann die Code-Qualität geprüft und sichergestellt werden. Automatisierte Tests erhöhen nicht nur die Zuverlässigkeit der Steuerung, sondern steigern auch die Effizienz des Prüfprozesses. Dies führt zu einer schnelleren Markteinführung und einem reduzierten Fehlerrisiko im Einsatz.

TwinCAT PLC++ ist vollständig in die bestehende TwinCAT-Landschaft integriert.
TwinCAT PLC++ ist vollständig in die bestehende TwinCAT-Landschaft integriert.

TwinCAT PLC++ basiert auf der bewährten TwinCAT-Architektur und ist vollständig in die bestehende TwinCAT-Landschaft integriert. Daher ist TwinCAT PLC++ auch vollständig kompatibel mit den vorhandenen TwinCAT Functions und lässt sich bei Bedarf auch parallel zu der bestehenden TwinCAT PLC verwenden. Zudem können alle bereits verfügbaren SPS-Bibliotheken weiterhin genutzt werden.

Dies ermöglicht einen schrittweisen Umstieg mit parallelem Betrieb von TwinCAT PLC und TwinCAT PLC++. Ein integrierter Konverter erleichtert die Übernahme von bestehendem Programmcode, sodass vorhandenes Know-how problemlos in TwinCAT PLC++ genutzt werden kann. Dies bedeutet, dass z. B. bestehende TwinCAT-Scope- und TwinCAT-HMI-Anwendungen ohne Änderungen weiterverwendet werden können. Der Wechsel zu TwinCAT PLC++ ist daher mit minimalem Aufwand verbunden.

Dieser geringe Wechselaufwand schützt bisherige Investitionen. Durch die Möglichkeit, bestehende Bibliotheken und Applikationen weiter zu nutzen, lässt sich ein nahtloser Umstieg auf die neue PLC-Generation realisieren. Dies erleichtert die Einführung neuer Technologien und erhöht die Effizienz der Automatisierungsprozesse.

Die tiefere Integration von TwinCAT-Funktionen und die Unterstützung durch den Programmierassistenten tragen dazu bei, den Engineering-Prozess effizienter zu gestalten und das volle Potenzial der Automatisierungslösungen zu nutzen.
Die tiefere Integration von TwinCAT-Funktionen und die Unterstützung durch den Programmierassistenten tragen dazu bei, den Engineering-Prozess effizienter zu gestalten und das volle Potenzial der Automatisierungslösungen zu nutzen.

Die neue Architektur von TwinCAT PLC++ ermöglicht eine noch tiefere Integration der TwinCAT Functions. So können beispielsweise TwinCAT HMI und TwinCAT Target Browser in Zukunft direkt auf SPS-Variablen zugreifen, ohne dass der Programmcode vorher kompiliert und lauffähig sein muss.

Zusätzlich kann ein Programmierassistent auf Basis von TwinCAT CoAgent integriert werden, der sowohl bei der Erstellung von textuellem als auch grafischem Code unterstützt. Dies ermöglicht es, das umfangreiche Potenzial der TwinCAT-Welt voll auszuschöpfen und den gesamten Engineering-Prozess effizienter zu gestalten.

Produktstatus
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2026

Produkte

TwinCAT CoAgent

TwinCAT CoAgent

TwinCAT CoAgent bietet umfassende, intelligente Unterstützung und kombiniert modernste generative KI-Modelle mit speziell entwickelten KI-Agenten.

TwinCAT MC3

TwinCAT MC3

Mit TwinCAT MC3 präsentiert Beckhoff die neueste Generation im Bereich von Motion-Softwarelösungen.

TwinCAT HMI

TwinCAT HMI

Mit der Integration des Human Machine Interface in die Engineering-Umgebung von Visual Studio® und TwinCAT 3 ebnet Beckhoff den Weg für die nächste HMI-Generation.

TwinCAT 3 Scope

TwinCAT 3 Scope

Das Software-Oszilloskop ist vollständig in die TwinCAT-Steuerungsarchitektur integriert und ermöglicht die einfache grafische Darstellung von Signalverläufen.