LösenAnheftenSchließen

Industrielle Flash-Speichermedien für Beckhoff Industrie-PCs

Industrielle Speichermedien in Beckhoff Industrie-PCs
Industrielle Speichermedien in Beckhoff Industrie-PCs

Die Industrie SSDs (Solid State Drives) von Beckhoff überzeugen mit höchster Zuverlässigkeit bei der Datenspeicherung in herausfordernden Betriebsumgebungen. Im industriellen Umfeld hat sich dabei 3D-TLC-NAND als Standard für einen sicheren Datenerhalt etabliert. Um eine noch höhere Zuverlässigkeit, sowie Performance der SSDs, erreichen zu können, verwendet Beckhoff 3D-TLC-Flashspeicher per Firmwarekonfiguration im pSLC-Modus.

Der pSLC-Modus ermöglicht den SSDs und CFast-Karten eine langfristige Lebensdauer mit über 50.000 Schreibzyklen. Das bedeutet, dass die volle Kapazität der SSD bis zu 50.000 Mal vollständig beschrieben und gelöscht werden kann, bevor die Datenerhaltungszeit auf ein Jahr sinkt. Dazu werden die Schreibgeschwindigkeiten optimiert, wodurch eine schnellere Datenverarbeitung realisiert wird. Diese Geschwindigkeit kann durch die NVMe-Anbindung über die PCIe-Schnittstelle optimal genutzt werden, da diese im Vergleich zu herkömmlichen SATA-Schnittstellen deutlich höhere Übertragungsraten bietet. Während die SATA-Schnittstelle Daten mit bis zu 500 MB/s überträgt, erreichen an PCIe Generation 4 angeschlossene NVMe-SSDs Lese- und Schreibgeschwindigkeiten bis zu 6.000 MB/s.

Im Gegensatz zu SSDs im pSLC-Modus werden mit dem etablierten 3D-TLC-NAND nur 2.200 Schreibzyklen der Speicherzellen erreicht, bevor die sogenannte Data Retention Time auf ein Jahr sinkt. Ein Schreibzyklus beschreibt dabei den Prozess, bei dem eine Flash-Speicherzelle mit einem Bitzustand beschrieben und gelöscht wird. Zu Beginn der Nutzungsdauer beträgt die Datenerhaltungszeit der Speicherzellen bis zu zehn Jahre, nimmt jedoch kontinuierlich mit jedem weiteren Schreibzyklus ab. Durch den Einsatz des pSLC-Modus in Beckhoff Industrie-PCs wird somit eine bis zu 17 Mal längere Lebensdauer der Speicherzellen sowie eine zuverlässige und langfristige Datenerhaltung erreicht.

Weitere Vorteile der industriellen Speichermedien

  • langfristige Datenerhaltungszeit für zuverlässige Datenspeicherung
  • Anfälligkeit für Datenfehler durch Ladungsverluste und Interferenzen zwischen den Speicherzellen wird reduziert.
  • zuverlässige Erkennung der Bitzustände durch pSLC-Speicherarchitektur
  • Leistungsstarke Fehlerkorrekturalgorithmen sichern die Datenintegrität.
  • herausragende Geschwindigkeiten durch 1-Bit-Speicherarchitektur
  • NVMe-Softwareprotokoll: direkte Kommunikation zwischen SSD und CPU für maximale Leistung
  • geringere Latenzzeiten: verbesserte Reaktionszeit und Systemperformance
  • 3D-Speicherarchitektur: optimale Speicherdichten für platzsparende Designs
  • Über 50.000 P/E-Zyklen führen zu einer langfristigen Lebensdauer sowie hohem Schreibvermögen.
  • Hochperformante Flash-Speichercontroller gewährleisten die beständige Funktionalität der Speicherzellen durch intelligentes Wear-Leveling.
  • keine rotierenden Komponenten: vermeidet mechanische Ausfälle und Datenverluste
  • minimierte Ausfallzeiten: verbesserte Systemverfügbarkeit und Produktivität
  • Speichermedien mit pSLC-Speicherarchitektur sind die optimale Lösung für Anwendungen, bei denen hohe Anforderungen an die Systemperformance sowie Lebensdauer gestellt werden.
  • ideal für Anwendungen mit hohen Datenraten: z. B. Bildverarbeitung, Maschinensteuerung, Datenerfassung
  • robuste Lösung für raue Industrieumgebungen: erweiterter Temperaturbereich und hohe Schock- sowie Vibrationsfestigkeit
  • Die pSLC-Speicherarchitektur ist die optimale Lösung, wenn die genaue Schreiblast der Anwendung nicht bekannt ist: „Sorglos-Flash“.

Industrielle SSDs von Beckhoff bieten höchste Zuverlässigkeit, maximale Performance und eine herausragende Lebensdauer. Sie sind die ideale Wahl für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen und Anwendungen, bei denen es auf höchste Datenverfügbarkeit und Systemperformance ankommt.

FAQs

Im pSLC-Modus werden TLC-Zellen per Firmware als SLC-Zellen konfiguriert. Dabei wird pro Speicherzelle nur ein Bit mithilfe der zwei Ladungslevel voll = 0 und leer = 1 gespeichert. Dies führt zu einer erhöhten Lebensdauer, da geringfügige Ladungsverschiebungen den Bitzustand der Zelle nicht beeinflussen. Im Vergleich zu TLC, der pro Zelle acht Ladungslevel speichert, sind die zwei Ladungszustände 0 und 1 im pSLC-Modus leichter und zuverlässiger auszulesen.

Indem unterschiedliche Ladungslevel der Charge-Trap-Layer definiert werden, können mehrere Bits in einer Flash-Zelle gespeichert werden. Es ist möglich, bis zu vier Bits in einer einzigen Zelle zu speichern. Dabei können folgende NAND-Typen anhand der Anzahl der gespeicherten Bits pro Speicherzelle unterschieden werden:

  • SLC mit einem Bit
  • MLC mit zwei Bits
  • TLC mit drei Bits
  • QLC mit vier Bits

Flash-Speicherzellen sind effektiv MOSFET-Transistoren mit einer zusätzlichen Schicht. Diese sogenannte Charge-Trap-Layer ist zwischen einer Oxidschicht isoliert und kann Ladung und somit einen Bitzustand nicht-flüchtig speichern. Zum Programmieren der Speicherzelle wird eine hohe elektrische Spannung am Control-Gate angelegt, wodurch einzelne Elektronen aus der Kanalschicht in die Charge-Trap-Layer injiziert werden. Zum Auslesen des Bitzustands wird eine Referenzspannung an das Control-Gate angelegt. Ist die Charge-Trap-Layer geladen, wirkt die Ladung dem Stromfluss durch den Transistor entgegen, was dem Bitzustand 0 entspricht. Befindet sich keine Ladung in der Charge-Trap-Layer, kann der Strom durch den Transistor fließen, wodurch der Bitzustand 1 gelesen wird.

TLC bietet im Vergleich zur 1-Bit-Datenspeicherung im pSLC-Modus den Vorteil einer höheren Speicherdichte, wodurch größere Kapazitäten auf kompakterer Fläche realisiert werden können. Allerdings erfordert die Speicherung mehrerer Bits pro Zelle präzisere Spannungsabstufungen, was das Risiko von Ungenauigkeiten bei der Erkennung der Bitzustände erhöht. Dadurch nimmt die Lebensdauer der SSD ab, je mehr Bitzustände pro Zelle gespeichert werden. TLC-SSDs eignen sich daher für Anwendungen, bei denen weniger geschrieben wird. In Applikationen mit hohen Anforderungen an Lebensdauer, Schreibgeschwindigkeit oder bei unvorhersehbarer Datenlast ist hingegen der pSLC-Modus die optimale Wahl.

Durch die Anwendung hoher Spannungen bei Schreib- und Löschvorgängen wird die Oxidschicht der Speicherzellen im Laufe der Zeit allmählich abgenutzt. Dies kann nach einer hohen Anzahl von Schreibzyklen zu Elektronenabflüssen aus der Charge-Trap-Layer und somit zu einer Beeinflussung des gespeicherten Spannungszustandes führen. Diese Veränderungen beeinträchtigen die Zeit der sicheren Datenerhaltung in den Speicherzellen, wobei diese im pSLC-Modus auch nach 50.000 Schreibzyklen immer noch ein Jahr beträgt.

Die NVMe-Anbindung optimiert die Übertragungsgeschwindigkeiten von Speichermedien im pSLC-Modus durch eine direkte und effiziente Kommunikation zwischen SSD und CPU. Anders als SATA, das auf dem älteren AHCI-Protokoll basiert, wurde NVMe speziell für SSDs entwickelt und nutzt den Hochgeschwindigkeits-PCIe-Bus für eine schnellere Datenübertragung.

Mit PCIe 4.0 können so Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6.000 MB/s erreicht werden, was eine deutlich höhere Datenrate im Vergleich zu SATA (ca. 500 MB/s) bedeutet. Ein weiterer Vorteil von NVMe ist die Möglichkeit, parallele Anfragen besser zu verarbeiten. Dadurch wird die Systemlast gleichmäßiger verteilt, was besonders in Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Datenverarbeitung von Vorteil ist. Dies führt zu einer insgesamt flüssigeren Performance, was in industriellen Umgebungen für eine effizientere Arbeitsweise sorgt. Auch die geringe Latenz von NVMe trägt zur zuverlässigen Verarbeitung von Daten bei.

Industrie-PCs mit industriellen Speichermedien

Panel-PCs

Panel-PCs

Die Beckhoff Panel-PCs, in der Ausführung als Einbau- oder Tragarmgeräte in IP65, kombinieren moderne Touch-Technologien mit flexibler Rechenleistung.

PCs

PCs

Durch selbstentwickelte und produzierte Motherboards kombinieren die Beckhoff Industrie-PCs Performance mit Flexibilität, Stabilität und Langzeitverfügbarkeit.