Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung: das MX-System

Produkte

MBxxxx | Baseplates

MBxxxx | Baseplates

Skalierbare Baseplates bilden die Basis der schaltschranklosen Automatisierung.

MCxxxx | IPC-Module

MCxxxx | IPC-Module

Robuste Industrie-PCs als Steuerung aller Automatisierungsanwendungen.

MOxxxx | I/O-Module

MOxxxx | I/O-Module

Umfassende Auswahl an I/O-Modulen für alle Signale der Automatisierungswelt.

MDxxxx | Drive-Module

MDxxxx | Drive-Module

Kompakte Multiachssysteme für Antriebe aller Arten und Leistungsstufen.

MRxxxx | Relais-Module

MRxxxx | Relais-Module

Vielfältige Relais-Module zum Schalten großer Leistungen.

MSxxxx | System-Module

MSxxxx | System-Module

Einspeisung und Weiterleitung von Daten und Spannungen, Netzteile und Switche.

MAxxxx | Zubehör

MAxxxx | Zubehör

Steckplatzabdeckung und Diagnose-Dongle sind als separates Zubehör erhältlich.

ZKxxxx | Leitungen

ZKxxxx | Leitungen

Optimal auf das MX-System abgestimmte Leitungen für eine effiziente und sichere Installation.

Automatisierung dezentral und ohne Schaltschrank

Produktmanager Marvin Düsterhus präsentiert die schaltschranklose Automatisierungslösung: das MX-System.
Produktmanager Marvin Düsterhus präsentiert die schaltschranklose Automatisierungslösung: das MX-System.

Mit dem dezentralen MX-System ist es erstmals möglich, Maschinen und Anlagen vollständig schaltschranklos zu automatisieren. Dafür bündelt Beckhoff über vier Jahrzehnte Automatisierungs-Know-how in einem modularen Baukasten, welcher alle Aufgaben und Eigenschaften des klassischen Schaltschranks ersetzt.

Vorteile

  • vereinfachte Engineering-Phase und Reduzierung von Maschinen-Footprint und Kabelwegen
  • UL/CSA- und IEC-Zertifizierung – das System ist ohne Anpassungen weltweit einsetzbar
  • Plug-and-play-Prinzip: ermöglicht Aufbau und Montage durch fachfremdes Personal
  • schnelle und eindeutige Systemdiagnosen im Betrieb

Applikationen

MX-System reduziert den Platzbedarf von Maschinen und optimiert die Nutzung der Produktionsfläche.
MX-System reduziert den Platzbedarf von Maschinen und optimiert die Nutzung der Produktionsfläche.

R.A Jones

Mit der vertikalen Schlauchbeutel-Maschine von R.A Jones, einem Unternehmen der Coesia Unternehmensgruppe, werden z. B. viskose Nahrungsmittel wie Suppen oder Hackfleisch verpackt. Durch den Einsatz des MX-Systems fällt der Footprint der Maschine noch kompakter aus als mit einem konventionellen Schaltschrank. Dazu wird durch die Funktionsbündelung im MX-System die Anzahl der nötigen Komponenten deutlich verringert. Es entsteht eine weniger komplizierte und einfacher zu wartende Automatisierungslösung.

Hochleistungszelle für die Einzelstückkommissionierung von RO-BER mit dem MX-System von Beckhoff.
Hochleistungszelle für die Einzelstückkommissionierung von RO-BER mit dem MX-System von Beckhoff.

RO-BER Industrieroboter GmbH

Mit der neuen Hochleistungszelle für die Einzelstückkommissionierung hat RO-BER, ein Unternehmen der SSI Schäfer Gruppe, auf der LogiMAT 2025 erstmals ein vollautomatisches Kommissioniersystem für Einzelstücke mit zahlreichen innovativen Features vorgestellt. Sehen Sie hier, wie unser MX-System eine schaltschranklose Automatisierungslösung mit geringerem Platzbedarf und weniger Verkabelung bietet.

Heiber + Schröder profitiert von der Kompaktheit des MX-Systems, wodurch der Maschinen-Footprint reduziert und mehr Fläche für den Bediener geschaffen wird.
Heiber + Schröder profitiert von der Kompaktheit des MX-Systems, wodurch der Maschinen-Footprint reduziert und mehr Fläche für den Bediener geschaffen wird.

Heiber + Schröder

Die Heiber + Schröder Maschinenbau GmbH entwickelte einen automatischen Abstapler, der z. B. Verpackungen aus einer Fenstereinklebemaschine zu akkurat gezählten Stapeln schichtet und an das nachfolgende Transportsystem übergibt – schaltschranklos automatisiert mit unserem MX-System.

Die Schirmer Maschinen GmbH hat mit dem MX-System erstmals alle bislang erforderlichen Schaltschränke einer Maschine ersetzt.
Die Schirmer Maschinen GmbH hat mit dem MX-System erstmals alle bislang erforderlichen Schaltschränke einer Maschine ersetzt.

Schirmer Maschinen GmbH

Fenster- und Türenbau ist Hightech. Das wird bereits beim ersten Prozessschritt deutlich, der vollautomatischen Bearbeitung der sogenannten Rohstäbe auf einer Profilbearbeitungsmaschine von Schirmer Maschinen GmbH. Schirmer wurde 1979 gegründet und war der erste Kunde von Beckhoff. Seit über 40 Jahren setzt das Unternehmen auf PC-based Control von Beckhoff, angefangen von der ersten Positioniersteuerung bis zum neuen MX-System.

Erfahren Sie mehr über das MX-System

Automation beyond the control cabinet

(Videos in Englisch)

#1: Was ist das MX-System?

Mit dem MX-System ist es erstmals möglich, Maschinen und Anlagen vollständig schaltschranklos zu automatisieren. In dieser neuen Video-Serie werden wir das System, seine Komponenten und Anwendungsbeispiele schrittweise vorstellen. In der ersten Folge geht Paula Göbel, Produktmanagement MX-System, der Frage nach: Was ist das MX-System? Schauen Sie rein!

#2: Wer kann das MX-System einsetzen?

In der neuen Video-Reihe „The MX-System series“ stellen wir die steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung nach und nach mit all ihren Produkten und Systemeigenschaften vor. Doch bevor wir tiefer in die einzelnen Komponenten eintauchen, gehen wir der Frage nach, für wen das MX-System eigentlich entwickelt wurde.

#3: Die Baseplates

In der dritten Folge der Videoserie stellt Paula Göbel, Produktmanagement MX-System, die Baseplates vor. Sie bilden als Rückwand die Basis der schaltschranklosen Automatisierung mit dem MX-System. Welche Unterschiede es gibt und welche Funktionen die Baseplates vereinen, erfahren Sie in dieser Folge der „The MX-System series“.

#4: Die System-Module

Die Infrastruktur eines MX-Systems wird mit System-Modulen aufgebaut. In dieser Folge der „The MX-System series“ gehen wir der Frage nach, welche Aufgaben die System-Module übernehmen, um den Schaltschrank komplett ersetzen zu können.

#5: Die IPC-Module

Industrie-PCs bilden die zentrale Hardware der PC-basierten Steuerungstechnik. Für das MX-System bietet Beckhoff leistungsstarke und skalierbare Industrie-PCs in hochkompakter Form in robusten IPC-Modulen an. In dieser Ausgabe beantworten wir die Frage, welche IPC-Module es gibt und ob diese spezielle Eigenschaften aufweisen.

#6: Die I/O-Module

Entsprechend des umfassenden Beckhoff I/O-Portfolios bieten auch die I/O-Module des MX-Systems ein breites Produktspektrum für alle Signale der Automatisierungswelt. Aus diesem Grund hat Paula Göbel in dieser Folge Michael Jost, Senior Produktmanager I/O, zu einem Gespräch über die I/O-Module eingeladen.

#7: Die Drive-Module

In der neuen Ausgabe der „The MX-System series“ beschäftigt sich Paula Göbel mit ihrem Gast Dirk Hansen, Senior Produktmanager Motion, mit den Drive-Modulen. Können Multiachssysteme direkt in das MX-System integriert werden? Dies und mehr erfahren Sie im Video.

#8: Die Relais-Module

In einem Schaltschrank müssen große Leistungen sicher geschaltet werden können. Im schaltschranklosen MX-System übernehmen Relais-Module diese Aufgabe. Erfahren Sie in diesem Video mehr über die unterschiedlichen Relais-Module, die Beckhoff für das MX-System anbietet.

#9: Die Kabel und Stecker

In der neuen Folge der „MX-System series“ erfahren Sie mehr über die Kombination von Stromsignal und Datenkommunikation in einem Kabel. Durch das Kabel wird nicht nur Zeit und Geld gespart, sondern auch die Umwelt geschützt. Außerdem wird der gesamte Prozess rund um das MX-System vereinfacht.

#10: Das Gehäuse

In der neuen Folge der „The MX-System series“ wird erläutert, warum das MX-System kein zusätzliches Gehäuse benötigt. Welche weiteren Anforderungen es an das Gehäuse des MX-Systems gibt, erfahren Sie im Video.

#11: Das MX-System in TwinCAT

In der 11. Folge der „MX-System series“ erläutert Özgür Ünal, wie das MX-System in TwinCAT integriert ist. Ob sich durch den Wechsel von einem klassischen Schaltschrank auf das MX-System softwareseitig etwas verändert, erfahren Sie in dieser Folge.

#12: Die Diagnose

Zur Diagnose des MX-Systems können Sie Ihr Mobilgerät verwenden, um Informationen über die einzelnen Module zu erhalten. Erfahren Sie in diesem Video mehr über die Anwendungen der Diagnose-App.

#13: Der Umstieg

Paula Göbel klärt in dieser Folge gemeinsam mit Marvin Düsterhus auf, wie einfach der Umstieg von einem klassischen Schaltschrank auf das MX-System ist. Überzeugen Sie sich selbst.

#14: Der Vertrieb

In der neuen Ausgabe der „The MX-System series“ spricht Paula Göbel mit ihrem Gast Robin Bertling aus dem Beckhoff-Vertriebsteam. Es geht um die Arbeitsweise des Vertriebsteams im Allgemeinen und über spezielle Kundenanforderungen, die das Team im Zusammenhang mit dem MX-System erreichen.

#15: Energiemanagement

Energie sparen rechnet sich, nicht nur für unsere Umwelt und auch nicht erst seit den massiven Preisanstiegen bei den Primärenergien. Doch wie ist das Energiemanagement in das MX-System integriert und wie funktioniert es? Erfahren Sie mehr in dieser Folge der MX-System series.

#16: Rückblick und Zusammenfassung

Mit dieser Folge endet unsere Serie "The MX-System Series" vorerst. Paula Göbel fasst das Wichtigste zusammen.

Robust und kompakt

Ein System, das jeder Umgebung trotzt

Das MX-System bietet für jede Applikation eine passgenaue Lösung. Die Materialien und Verarbeitung aller Bauteile sind auf größtmögliche Widerstandsfähigkeit ausgelegt. So kann das MX-System direkt an der Maschine oder Anlage eingesetzt werden, auch in anspruchsvollen Umgebungen. Folgende Eigenschaften zeichnen das MX-System aus:

  • robuste, verchromte und lackierte Metallgehäuse
  • beständig gegenüber Öl- und Reinigungsmitteln
  • IP67-Schutz durch Doppeldichtungsprinzip
  • EMV-Störfestigkeit durch Metallgehäuse
  • temperaturbeständig im Bereich von 0…50 °C

Standardisierte Schnittstellen

Große Einsparungen durch Standard-Steckverbinder und EtherCAT bis in jedes Modul

Die Verwendung von standardisierten Steckverbindern, löst die bislang notwendige Verdrahtung der einzelnen Komponenten vollständig ab. Mit dem MX-System gibt es keine Verdrahtungsfehler und kein stundenlanges Verkabeln mehr. Die Handhabung ist denkbar einfach und alle Steckverbinder sind so ausgelegt, dass ein IP20-Berührungsschutz auch dann vorliegt, wenn keine Module oder Abdeckungen auf den Slots montiert wurden.

Kern jeder Baseplate im MX-System sind die dort verbauten Backplanes, welche die elektrische Versorgung sowie Kommunikation und Diagnosefunktionen über standardisierte Steckverbinder zur Verfügung stellen. Somit ist jedes Funktionsmodul durch die Verbindung zur Baseplate automatisch an EtherCAT angebunden. Die Nutzung von EtherCAT bis in jedes Modul, ermöglicht die Hot-Swap-Funktionalität und Echtzeitfähigkeit des MX-Systems sowie Parametrierung und Diagnose jedes einzelnen Funktionsmoduls.

Plug-and-play

Schneller Aufbau und noch schnellere Verdrahtung

Das kompakte MX-System setzt in der Handhabung neue Standards und reduziert Montagezeiten drastisch. Die Funktionsmodule werden auf die standardisierten Steckverbindungen der Baseplate aufgesteckt und anschließend mithilfe unverlierbarer, in den Modulen befindlicher Schrauben festgeschraubt. Das aufwändige Lesen eines Schaltplanes entfällt, die Verdrahtung der Module untereinander erfolgt durch das Steckprinzip.

Verdrahtungsfehler sind durch das Baukastenprinzip ausgeschlossen – dies führt automatisch zu einer Qualitätssteigerung. Durch die geringe Anzahl an Bauteilen reduzieren sich außerdem die Montageschritte und die benötigte Montagefläche. Lager- und Produktionsflächen sowie Logistikprozesse können deutlich optimiert werden. Insgesamt ergeben sich mit dem MX-System Vorteile über den gesamten Maschinenlebenszyklus.

Offen und flexibel

Als Stand-alone-Lösung oder als Optimierung für bestehende Applikationen

Die systemübergreifende Aufgabe des MX-Systems ist das Verteilen von EtherCAT und Spannungen. Zum Aufbau von flexiblen und präzise an die Applikationsanforderungen angepassten Topologien kommen verschiedene Systemmodule zum Einsatz. Kombiniert stellen die Module Spannungen für unterschiedliche Anforderungen und Kommunikation via EtherCAT bereit. Die Verbindung erfolgt über standardisierte Stecker und Hybridkabel.

Das MX-System kann als Stand-alone-Lösung eingesetzt oder nahtlos in bestehende Applikationen integriert werden. Dabei spielt die Architektur keine Rolle: ob zentral mit Schaltschrank oder in Kombination mit dezentralen Geräten. Verändern sich Produktionsanforderungen, haben Betreiber und Maschinenbauer mit dem MX-System flexible Möglichkeiten – von der Erweiterung mit einzelnen Modulen oder ganzen Stationen bis hin zum Austausch der vorhandenen Technik.

Das MX-System im Vergleich

Ein klarer Gewinner

  Schaltschrank       MX-System  
800 mm × 1600 mm × 400 mm Abmessungen 800 mm × 240 mm × 230 mm
  110 kg Gewicht 36 kg  
  146 Komponenten 15  
  100 Seiten Schaltplanumfang 25 Seiten  
5 Elektrofachkräfte Personalaufwand 1 fachfremde Person
  28 h Montage- und Testzeit 1 h  
  17 Benötigte Werkzeuge 1  
  470 W Benötige Kühlleistung  
  50 % EtherCAT-Integration 100 %  

Beckhoff Live + Interactive

MX-System: Funktionalitäten und Applikationen

Das MX-System ist unsere steckbare Lösung für die schaltschranklose Automatisierung. Vor drei Jahren vorgestellt, hat sich das MX-System mittlerweile in unterschiedlichen Applikationen zum Gamechanger entwickelt. In diesem Video sprechen wir über diese Applikationen und zeigen Funktionen für die noch einfachere Inbetriebnahme, mit denen das MX-System in Kürze in den Verkauf startet.

Automatisierung neu gedacht

„Das MX-System ändert die Art und Weise, wie im Maschinenbau konstruiert und installiert wird“, ist Ludger Martinschledde, Geschäftsführer der Schirmer Maschinen GmbH, überzeugt. Schirmer setzt das MX-System erstmals an einer Anlage ein und beschreitet damit einen neuen Weg. Über die wesentlichen Ziele, Aufgaben und Möglichkeiten, die sich aus dem Einsatz des MX-Systems bei Schirmer ergeben, gibt dieses Video Aufschluss.

Das MX-System kurz erklärt

Mit dem MX-System als modularem und steckbarem Automatisierungsbaukasten hat Beckhoff eine effiziente Schaltschrankalternative entwickelt. Details erläutert Marius Winkler in diesem Video.

Baseplate und Funktionsmodule in Baugröße 3

Das MX-System ist hoch modular aufgebaut und lässt sich nun mit der dreireihigen Baseplate und den entsprechenden Funktionsmodulen noch besser an die jeweilige Applikation anpassen. Erfahren Sie im Video, wie sich u.a. ein großer Schaltschrank in mehrere MX-Systeme aufteilen lässt.

Produktnews von der Hannover Messe 2023

Unser MX-System bündelt alle technologischen Innovationen der Automatisierungstechnik in einem IP67-fähigen Baukasten. In diesem Video stellen wir Ihnen neue Module, Applikationsbeispiele und News aus dem Bereich Software für das MX-System vor.

Produktnews von der SPS 2022

Das MX-System bietet für jede Applikation eine passgenaue Lösung, die allen Ansprüchen gerecht wird und sich so für den Einsatz direkt an der Maschine oder Anlage, auch in anspruchsvollen Umgebungen, qualifiziert. Über die News zum MX-System haben wir live von der SPS in Nürnberg berichtet.

Auszeichnungen

Industrie 4.0 Innovation Award

Das MX-System überzeugte die Expertenjury des Industrie 4.0 Innovation Awards des VDE Verlags sowie die Leserschaft der etz elektrotechnik & automation und openautomation. Sie prämieren jedes Jahr die drei besten Produkte, die einen bereichernden Beitrag im Rahmen der Industrie 4.0 leisten. Der erste Platz ging 2023 an das MX-System.

Red Dot Award und iF Design Award

Zum Innovationspotenzial des MX-Systems trägt das wegweisende Produktdesign einen großen Anteil bei, was die Expertenjury des renommierten Red Dot Award mit der höchsten Preiskategorie „Best of the Best“ bestätigt und gewürdigt hat. Ebenso bestätigt wurde dies durch die Verleihung des iF Design Award.

Mehr erfahren