Hardware

Progettazione scheda hardware

Hardware – progettazione VHDL

Software

Magnetismo

Sede centrale Svizzera
Beckhoff Automation AG
Beckhoff investe ogni anno 80 milioni di euro nella ricerca di nuovi principi di automazione e nello sviluppo di nuovi prodotti. Oltre 450 sviluppatori lavorano in team specializzati e si occupano di tutti i settori tecnologici dell’automazione. Un sistema centrale di gestione dei prodotti e della tecnologia fornisce le linee guida tecnologiche in modo che i risultati di tutti i singoli sviluppi siano combinati per formare un'architettura di automazione completa.
Un profondo know-how tecnologico costituisce la base dello sviluppo di Beckhoff, così come un'intensa collaborazione con gli utenti e i clienti fornisce un prezioso contributo. Beckhoff si contraddistingue per il fatto di potersi avvalere di specialisti, generalmente disponibili all'interno dell'azienda, a partire dai fondamenti tecnologici fino all'applicazione pratica: ad esempio, nel campo della tecnologia di controllo PC per CPU e chipset Intel, per la personalizzazione del BIOS, per la progettazione di PC, per i sistemi operativi, per l'estensione in real-time dei sistemi operativi, per algoritmi di automazione di base come PLC o Motion e anche per applicazioni come nel campo delle macchine per lo stampaggio ad iniezione, macchine per la lavorazione della lamiera, controllo di turbine eoliche, automazione degli edifici, ecc. Questa catena di competenze è essenziale per sviluppare innovazioni pratiche e, naturalmente, è anche essenziale per una collaborazione di successo con i nostri clienti!
45 anni di attività di sviluppo hanno dato vita a numerosi concetti e prodotti di enorme importanza. I reparti di ricerca e sviluppo di Beckhoff hanno creato idee che hanno cambiato per sempre il mondo dell'automazione:
I laboratori Beckhoff sono in costante crescita. Nuovi collaboratori con la passione per la tecnologia all'avanguardia sono i benvenuti: dai un'occhiata alla nostra sezione dedicata alle opportunità professionali!
I reparti di ricerca e sviluppo Beckhoff comprendono diverse specializzazioni fondamentali, a loro volta suddivise in singoli gruppi di lavoro su specifici settori tecnici.