Sostenibilità e crescita

La popolazione mondiale è in continua crescita e, per fortuna, il benessere è in aumento in tutto il mondo. Ma questo fa anche aumentare il fabbisogno di materie prime e di energia, di cui il nostro pianeta non dispone all’infinito. Al fine di soddisfare le esigenze di tutte le persone, si rende necessario il continuo miglioramento dei processi produttivi per contribuire alla riduzione del consumo di energia e di materiali. Questa sfida deve essere gestita da ingegneri in tutti i settori tecnologici a livello mondiale, che si tratti di ingegneria meccanica, trattamento delle acque, tecnologia medica o gestione dell'energia, per citare solo alcuni esempi. Per questo motivo Beckhoff è convinta che “… gli ingegneri devono salvare il mondo!”

Beckhoff Automation fornisce la tecnologia di base necessaria a questo scopo. La nostra tecnologia di controllo PC-Based consente tempi di ciclo estremamente brevi, che migliorano la produttività delle macchine e quindi la loro efficienza; le nostre potenti CPU consentono la realizzazione di complessi algoritmi di ottimizzazione; l'interazione tra tecnologia dell'informazione e tecnologia dell’automazione combina il meglio di due mondi e consente un'integrazione molto semplice nelle moderne applicazioni cloud ed edge. Le più recenti scoperte scientifiche possono essere applicate direttamente al controllo con Beckhoff Scientific Automation; l'intelligenza artificiale e il Machine Learning sono componenti integranti della nostra tecnologia di controllo.

Tutte queste tecnologie aiutano a ottimizzare l'efficacia dei processi, cioè a ridurre il consumo di energia e di materie prime e a migliorare la qualità e la redditività. I requisiti ecologici ed economici possono essere soddisfatti allo stesso tempo e non sono in conflitto tra loro!

Creare “energia verde” con Beckhoff

La tecnologia Beckhoff viene utilizzata in molte applicazioni che rendono il mondo più sostenibile, ad esempio negli impianti a energia eolica.
La tecnologia Beckhoff viene utilizzata in molte applicazioni che rendono il mondo più sostenibile, ad esempio negli impianti a energia eolica.

Il più grande contributo che noi, come azienda, diamo alla protezione del nostro pianeta sono le nostre innovazioni. Molte di queste innovazioni, infatti, vengono impiegate nella generazione di "energia verde" negli impianti a energia eolica, fotovoltaici o di produzione di biogas. Ad esempio, nel settore dell’energia eolica, i controlli Beckhoff vengono impiegati negli impianti di tutto il mondo per il controllo ottimizzato delle turbine eoliche. In Beckhoff la tecnologia eolica costituisce un polo tecnologico importante: ingegneri e scienziati lavorano all'ottimizzazione continua della resa energetica.

Il nostro impegno va anche al di là dei nostri progetti tecnologici relativi ai prodotti. Adottiamo infatti una serie di misure per la protezione dell'ambiente e per la neutralità nelle emissioni di CO2 nonché per l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

Misure per la riduzione delle emissioni di CO2

Con prodotti e tecnologie all'avanguardia, permettiamo ai nostri clienti di ottenere una produzione sostenibile e un uso efficiente delle risorse. Questi obiettivi si riflettono anche nelle nostre proprie azioni. Beckhoff Automation produce e opera in modo climaticamente neutro in tutte le sue sedi nel mondo.

Norma internazionale relativa ai sistemi gestione dell'energia ISO 50001

Dal 2016, Beckhoff Automation e Smyczek GmbH, un'azienda appartenente al gruppo Beckhoff, attuano con successo un sistema di gestione dell'energia. Entrambe le aziende sono certificate secondo la norma internazionale relativa ai sistemi gestione dell'energia ISO 50001. Nell'azienda Fertig Motors GmbH, anch'essa appartenente al gruppo, viene regolarmente effettuato un audit energetico secondo la norma DIN 16247. Una gestione dell'energia di successo prevede che vengano osservati i consumi energetici nell'azienda, attuate misure per il risparmio energetico e venga migliorata continuamente l'efficienza energetica. Negli ultimi anni, ad esempio, siamo stati in grado di aumentare l'efficienza energetica dei nostri edifici e delle nostre infrastrutture. Abbiamo ottenuto questo risultato attraverso l'uso di un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, l'isolamento dell'edificio durante la ristrutturazione del tetto o l'installazione di un sistema automatico di raffreddamento notturno che aiuta a raffreddare i capannoni di produzione nei mesi estivi. Beckhoff Automation adempie così ai suoi obblighi legali e contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo del governo tedesco per la transizione energetica

Passaggio coerente all'elettricità verde

In tutte le nostre sedi in Germania, così come alla Smyczek GmbH e alla Fertig Motors GmbH, abbiamo cambiato il nostro approvvigionamento di elettricità da un totale di circa 13 gigawattora al 98% di elettricità verde. L'elettricità verde viene generata in nuovi impianti da energia eolica e fotovoltaica. Del nostro fabbisogno totale di elettricità, il 7%, circa 900 megawattora all'anno, viene generato nei nostri impianti fotovoltaici. Con il passaggio all'elettricità verde contribuiamo a far sì che più elettricità venga generata da fonti rinnovabili, riducendo così le emissioni di CO2. Grazie all'utilizzo di elettricità da fonti di energia rinnovabili, risparmiamo circa 8.000 tonnellate di CO2 all'anno.

La sostenibilità nel business quotidiano

A parte tutte le grandi misure, sono anche i molti dettagli che costituiscono un atteggiamento responsabile nei confronti dell'ambiente. Insieme ai nostri dipendenti, ci sforziamo a diventare ogni giorno un po' più ecologici. Nella nostra ristorazione aziendale utilizziamo principalmente prodotti regionali e freschi. In questo modo evitiamo inutili percorsi di trasporto. Inoltre puntiamo su imballaggi sostenibili fatti con zucchero bruciato o amido di mais per i nostri prodotti da asporto.
Stiamo gradualmente convertendo il nostro parco macchine in veicoli ibridi ed elettrici. Attualmente, il 75% di tutti i veicoli sono veicoli elettrici o ibridi. Si sta pianificando l'acquisto di altri veicoli elettrici. Allo stesso tempo, stiamo lavorando alla continua espansione della nostra infrastruttura di ricarica a Verl. Più di 196 punti di ricarica sono già stati installati e altri sono previsti.

Il nostro bilancio delle emissioni di gas serra e i relativi indicatori

Facciamo annualmente un bilancio dei nostri consumi e calcoliamo le emissioni inevitabili in CO2 equivalente. Il nostro bilancio comprende tutte le emissioni che sorgono direttamente nelle nostre sedi in tutto il mondo come risultato delle attività aziendali. Questo significa che include tutte le fonti di energia, il fabbisogno di acqua, i materiali necessari, i rifiuti generati e il riciclaggio, il cibo e le bevande, i viaggi di lavoro e il pendolarismo dei dipendenti verso il sito.

L'illustrazione a destra mostra il bilancio attuale dei gas serra per Beckhoff Automation a livello mondiale, Fertig Motors e Smyczek per l'anno 2022. In totale sono state emesse 16.339 t di CO2e.

Il bilancio delle emissioni di gas serra si basa sullo standard riconosciuto a livello nazionale "The GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard" e comprende i gas serra rilevanti per il clima che rientrano nel "controllo operativo" dell'azienda. La base di dati per i calcoli proviene da ecoinvent 2.2 e dal metodo di valutazione IPCC 2007 (GWP 100a).

Beckhoff contribuisce alla protezione del clima dalle emissioni inevitabili in tutte le sedi del mondo

myclimate realizza progetti di protezione del clima che utilizzano il sostegno finanziario per attenuare gli effetti delle emissioni di carbonio che non possono ancora essere evitate: attraverso questa iniziativa, sovvenzioniamo l'istallazione di fornelli solari per le popolazioni del Madagascar.
myclimate realizza progetti di protezione del clima che utilizzano il sostegno finanziario per attenuare gli effetti delle emissioni di carbonio che non possono ancora essere evitate: attraverso questa iniziativa, sovvenzioniamo l'istallazione di fornelli solari per le popolazioni del Madagascar.

Sosteniamo myclimate Germany gGmbH, una fondazione che offre alle aziende l'opportunità di finanziare volontariamente progetti di protezione del clima di alta qualità sulla base di un rapporto sui gas serra redatto in conformità al Protocollo GHG. Lo facciamo versando contributi per compensare le emissioni di carbonio che non possono ancora essere evitate.

I progetti di protezione del clima comprendono misure di riforestazione o la fornitura di tecnologie efficienti dal punto di vista energetico, che sarebbero altrimenti impossibili senza la sovvenzione dei contributi per la protezione del clima. Le emissioni causate dall'uso di combustibili fossili da parte dell'azienda, che al momento non possono essere evitate, possono quindi essere ridotte al di fuori della catena del valore dell'azienda stessa (oltre la mitigazione della catena del valore). In particolare, siamo coinvolti nel progetto "Back to the green island with energy-saving and solar cookers" (Madagascar), riconosciuto dal Gold Standard mondiale per la certificazione di progetti di protezione del clima e contribuisce allo sviluppo sostenibile.

Il progetto organizza la vendita di cucine efficienti e sovvenzionate alla popolazione del Madagascar. In questo modo si potrà rallentare il rapido avanzamento della deforestazione sull'isola. I fornelli efficienti riducono della metà la quantità di legna necessaria per cucinare rispetto ai caminetti aperti. Ogni fornello venduto consente di risparmiare circa 2 tonnellate metriche di CO2 all'anno per i primi cinque anni di vita . Ulteriori informazioni sul contributo di questo progetto alla protezione del clima e allo sviluppo sostenibile locale sono disponibili nello SDG Impact Report.

Le nostre api

Con le colonie di api in affitto contribuiamo alla conservazione del nostro ecosistema e alla biodiversità.
Con le colonie di api in affitto contribuiamo alla conservazione del nostro ecosistema e alla biodiversità.

“Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo rimarrebbero solo quattro anni di vita. Niente più api, niente più impollinazione, niente più piante, niente più animali, niente più uomo.” Questa citazione di Albert Einstein del 1949 descrive la grande importanza dei piccoli insetti gialli e neri.

L'ape europea (Apis mellifera) è di casa soprattutto in Europa, nel Vicino Oriente e in Africa. Non solo produce miele e cera, ma impollinando i fiori dà anche un contributo decisivo all'alimentazione umana. Le api mellifere e le api selvatiche, così come altri insetti, impollinano gran parte delle colture autoctone e delle piante selvatiche, ad esempio alberi da frutto, cetrioli, fragole e girasoli.

La mortalità delle api ha molteplici ragioni

Oggigiorno la mortalità delle api è un problema diffuso. Sono rimaste pochissime le api mellifere selvatiche e senza gli apicoltori, questi piccoli animali non sarebbero più in grado di sopravvivere già da molto tempo, poiché sono minacciati da numerosi fattori. Insetticidi e veleni utilizzati nell'agricoltura, paesaggi agricoli monotoni, il cambiamento climatico, ma anche l'intensivo allevamento delle api sono solo alcuni dei fattori che influiscono sul declino delle popolazioni di api in tutto il mondo. Un motivo sufficiente per noi, per portare circa 50.000 dei piccoli microagenti biologici nella sede centrale dell'azienda a Verl per sostenere la sopravvivenza delle api mellifere.

Alveari in affitto

L'apicoltrice Marion Domke ha avviato un progetto per salvare le api che consiste nell’ affittare colonie di api ad aziende, associazioni e privati. Questo progetto ci ha subito convinto, tanto che le prime due colonie di api si sono trasferite in una nuova casa presso la nostra sede di Verl nell'aprile 2018. Al momento abbiamo in affitto otto colonie di api, e l'apicoltrice Marion Domke viene regolarmente a controllare se tutto va per il verso giusto.