Beckhoff receives the 2024 German Sustainability Award
Germany's sustainability pioneers have been chosen

본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.
+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/
Germany's sustainability pioneers have been chosen
인류는 꾸준히 성장하고 있으며 다행히도 전세계적으로 호황기가 계속되고 있습니다. 하지만 이것은 지구에 무한하지 않은 원재료와 에너지의 필요성 또한 증가시킵니다. 따라서 모든 사람의 요구를 충족시키기 위해서는 에너지 및 자재 사용을 줄이는 데 도움이 될 만한 개선된 생산 공정이 필요합니다. 기계 공학, 수처리, 의료 기술 및 에너지 관리 등 전 세계 모든 기술 분야의 엔지니어가 이 과제를 극복해야 합니다. 그러므로 Beckhoff는 다음과 같이 확신하고 있습니다. "... 엔지니어들이 반드시 지구를 구해야 한다!"
Beckhoff Automation은 이에 필요한 기본 기술을 제공합니다. 당사의 PC 제어 기술은 짧은 사이클 타임을 가능하게 하여 기계의 처리량을 향상시키고, 그 효율성 또한 높일 수 있습니다. 우리의 강력한 CPU는 복잡하고 최적화된 알고리즘의 실현을 가능하게 합니다. 정보 기술과 자동화 기술의 상호 작용은 두 기술의 장점을 결합시키고, 최신 클라우드 및 엣지 어플리케이션에 매우 간단하게 통합할 수 있도록 합니다. 가장 최근의 과학적 발견은 Beckhoff Scientific Automation의 컨트롤러에서 직접적으로 사용 가능합니다. 인공지능과 머신러닝은 우리의 제어 기술에 필수적인 부분입니다.
이러한 모든 기술은 프로세스의 효율성을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 즉, 이는 에너지와 원자재 소비량을 줄이고 품질과 비용 효율성을 향상시키는 것을 의미합니다. 생태 및 경제적 요구사항을 동시에 충족할 수 있습니다!
우리가 한 기업으로서 행하는 지구 보호를 위한 큰 헌신은 바로 우리의 혁신입니다. 또한 이 혁신 중 상당 수는 풍력 터빈, 태양열 시스템, 바이오가스 발전소와 같은 "친환경 에너지"의 생성에도 사용됩니다. 특히 Beckhoff 컨트롤러는 풍력 에너지 분야에서 세계의 풍력 터빈 제어를 최적화하기 위한 여러 부분에서 사용되고 있습니다. 풍력 에너지는 Beckhoff가 가장 집중하고 있는 부분입니다. 숙련된 엔지니어들과 과학자들은 지속적으로 에너지 수율을 최적화하기 위해 노력하고 있습니다.
또한 우리들의 제품 관련 기술 프로젝트와는 별개로, 자연 원료의 지속 가능성뿐만 아니라, 환경 보호와 CO2 중립성을 위한 다양한 조치들도 강구하고 있습니다.
당사는 고객의 지속 가능한 생산과 효율적인 자원 활용이 가능하도록 미래지향적인 제품과 기술을 공급하고 있습니다. 당사의 활동에도 이러한 목표가 반영됩니다. Beckhoff Automation은 전 세계 모든 사업장에서 기후중립적인 생산 및 운영 방식을 유지하고 있습니다.
국제 에너지 경영 표준 ISO 50001
Beckhoff Automation과 Beckhoff Group의 일원인 Smyczek GmbH는 2016년부터 에너지 경영 시스템을 성공적으로 운영해 왔습니다. 두 기업 모두 국제 에너지 경영 표준인 ISO 50001 인증을 받았습니다. 마찬가지로 그룹의 일원인 Fertig Motors GmbH는 DIN 16247에 따라 정기적으로 에너지 감사를 받고 있습니다. 성공적인 에너지 경영에 따라 기업의 에너지 소비를 모니터링하고, 에너지 절감 조치를 실현하며 에너지 효율성을 지속적으로 제고하게 됩니다. 예를 들어 당사는 최근 수년간 건물 및 인프라의 에너지 효율성을 높일 수 있었습니다. 에너지 효율적인 조명을 사용하고, 지붕을 수리할 때 건물 단열재를 사용하거나 하절기에 생산 홀을 냉방하는 데 도움이 되는 자동 야간 냉방 시스템을 설치하여 이를 실현했습니다. Beckhoff Automation은 이를 통해 법적 의무를 이행하고, 연방 정부의 에너지 전환 목표를 달성하는 데 기여하고 있습니다.
친환경 에너지로의 지속적 전환
독일 내 당사의 모든 사업장, Smyczek GmbH와 Fertig Motors GmbH에서도 총 약 13기가와트시의 전력을 98% 친환경 에너지로 전환했습니다. 친환경 에너지는 풍력과 태양광을 이용하는 새로운 플랜트에서 생성됩니다. 당사 총 전력 수요의 7%(연간 약 900메가와트시)가 자체 태양광 플랜트에서 생산됩니다. 당사는 친환경 에너지로 전환함으로써, 더 많은 전기를 재생 가능한 자원으로부터 생산하고 CO2 배출량을 줄이는 데 기여하고 있습니다. 재생에너지로부터 생산된 전기를 사용함에 따라 연간 CO2 배출량이 약 8,000톤 감소했습니다.
일상적 비즈니스에서의 지속 가능성
모든 주요 조치에는 환경을 책임 있게 다루기 위한 많은 세부 사항도 포함되어 있습니다. 당사는 직원들과 함께 매일 좀 더 친환경적으로 업무를 수행하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 케이터링 부문에서는 주로 현지의 신선한 제품을 사용합니다. 이에 따라 불필요한 유통 경로가 생략됩니다. 또한, 번트 슈거나 옥수수 전분 등으로 만든 지속 가능한 포장을 당사 테이크아웃 제품에 사용하고 있습니다. 당사의 차량 제품군에서는 점차 하이브리드 자동차와 전기 자동차의 비중이 커지고 있습니다. 현재는 전체 차량의 75%가 전기 또는 하이브리드 자동차입니다. 전기 자동차의 추가 조달도 계획되어 있습니다. 동시에 독일 Verl 시내의 충전 인프라를 지속적으로 확충하고 있습니다. 이미 196곳이 넘는 충전소를 설치했으며, 추가로 설치할 예정입니다.
당사는 매년 소비량을 결산하고 불가피한 배출량을 CO2e(CO2 환산량) 단위로 산출하고 있습니다. 기업 활동에 따라 전 세계의 당사 사업장에서 직접적으로 발생하는 모든 배출량이 밸런스에 포함됩니다. 다시 말해서 모든 에너지원, 물 수요, 필요한 자재, 발생하는 폐기물 및 재활용, 식음료, 출장 활동 및 직원들의 통근이 포함됩니다.
오른쪽의 그림은 2022년 현재 전 세계의 Beckhoff Automation 및 계열사인 Fertig Motors GmbH와 Smyczek GmbH의 온실가스 밸런스를 나타낸 것입니다. 총 16,339t CO2e(CO2 환산량)가 배출되었습니다.
온실가스 밸런스는 국제적으로 인정되는 표준인 "온실가스 프로토콜: 회계처리 및 보고기준(The GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard)"을 근거로 하며, 기업의 "운영 통제" 하에서 발생하면서 기후에 영향을 미치는 온실가스를 포함합니다. 계산을 위한 데이터 기반은 ecoinvent 2.2 및 평가 방법 IPCC 2007(GWP 100a)에서 비롯됩니다.
당사는 GHG 프로토콜에 따라 작성된 온실가스 보고서를 바탕으로, 기업이 자발적으로 고품질 기후 보호 프로젝트에 자금을 지원할 수 있도록 돕는 재단인 myclimate Germany gGmbH를 후원하고 있습니다。 이를 통해 현재로서는 불가피한 탄소 배출을 상쇄하기 위해 기여하고 있습니다。
기후 보호 프로젝트에는 산림 복원 활동이나 에너지 효율 기술 보급 등이 포함되며, 이는 기후 보호 기여금 없이는 실현되기 어려운 일입니다。 현재로서는 불가피한 화석 연료 사용으로 인한 배출은, 당사의 가치 사슬을 넘어선 외부 영역에서 줄일 수 있습니다。 (가치 사슬 너머의 배출량 완화) 특히 기후 보호 프로젝트 인증의 세계적 표준으로 인정받고 지속 가능한 발전에 기여하는 ‘에너지 절약형 및 태양열 조리기 보급을 통한 푸른 섬 되찾기’ (마다가스카르) 프로젝트에 참여하고 있습니다。
이 프로젝트는 마다가스카르 주민들에게 보조금을 지원하여 효율적인 조리기를 보급합니다。 이는 섬에서 빠르게 진행되고 있는 산림 파괴를 억제하는 데 기여합니다。 효율적인 조리기는 전통적인 화덕에 비해 요리에 필요한 장작 사용량을 절반으로 줄여줍니다。 판매되는 각 조리기는 5년의 사용 기간 동안 매년 약 2톤의CO2를 절감합니다。 이 프로젝트가 기후 보호 및 지역의 지속 가능한 발전에 기여한 내용은 SDG 이행 보고서를 통해 확인하실 수 있습니다。
"벌이 이 지구에서 사라진다면 인간은 4년밖에 살지 못합니다. 더 이상의 벌도, 수분도, 식물도, 동물도, 사람도 없습니다.” 알버트 아인슈타인이 1949년에 인용한 이 말은 검고, 노랗고, 작은 이 곤충의 큰 중요성을 묘사하고 있습니다.
유럽 꿀벌(Apis mellifera)은 주로 유럽, 중동, 아프리카에 서식하고 있습니다. 꿀과 왁스를 생산할 뿐만 아니라 꽃을 수분하여 인간의 식량 공급에도 결정적으로 기여하고 있습니다. 꿀벌과 야생벌들은 과일 나무, 오이, 딸기, 해바라기와 같은 농작물과 다른 야생 식물들의 상당 수를 수분 시킵니다.
꿀벌의 죽음에는 많은 이유들이 있습니다.
오늘날, 꿀벌들의 죽음은 어디에서나 일어나고 있습니다. 야생 꿀벌은 거의 남아 있지 않은 수준입니다. 수많은 요인에 의해 위협을 받기 때문에, 양봉가들이 없으면 이 작은 곤충은 더 이상 존재할 수 없습니다. 농업을 위한 살충제와 독극물, 단조로운 농업 환경, 기후 변화, 그리고 꿀벌의 과잉 번식은 전세계적으로 꿀벌 개체수 감소에 영향을 미치고 있습니다. 우리는 위험에 처한 꿀벌을 지키기 위해 Verl에 있는 회사 본부로 약 5만개의 작은 꿀벌의 생물학적 인자들을 가져오고 있습니다.
벌집 임대
양봉업자 마리온 돔케(Marion Domke)는 꿀벌 구제를 위한 흥미로운 개념을 고안하였고 꿀벌들을 기업, 협회, 개인에게 임대하고 있습니다. 이 프로젝트에 우리는 확신을 갖게 되었고, 2018년 4월 첫 두 무리의 꿀벌들을 우리 회사 부지(Verl)에 있는 새 집으로 옮겼습니다. 우리는 현재 8개의 벌집을 관리하고 있으며, 양봉업자 마리온 돔케가 정기적으로 방문하여 점검하고 있습니다.