기술을 선도하는 회사에서 일한다는 것
본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.
+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/
기술을 선도하는 회사에서 일한다는 것
자동화 기술은 거의 모든 분야에서 영향을 끼치며 우리들의 삶을 발전시켜 줍니다. 에너지 발전, 빌딩 자동화, 고전적인 설비 엔지니어링, 의료 기술, 제약 산업에 이르기까지 오늘날 세계에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 무대 및 극장 기술에서는 화려한 쇼를 가능하게 하고, 프로세스 기술에서는 엔지니어들이 본질적으로 안전한 장비를 구현할 수 있게 해줍니다. 이는 단지 우리 기술이 사용되는 몇 가지 분야들일 뿐입니다. 우리 직원들은 새로운 발명과 혁신을 끊임없이 탐구합니다. 그것들은 성공의 기반이 되며, 우리가 건강하고 지속 가능한 방식으로 성장할 수 있도록 합니다. Beckhoff는 PC 기반 제어 기술의 전 세계적인 리더로 알려져 있으며, 우리는 우리들의 고향인 독일 동부 웨스트팔리아에 깊은 뿌리를 두고있다.
1980년대 중반 Beckhoff의 PC 기반 제어는 기존의 프로그래머블 로직 컨트롤러가 대세였던 자동화 시장에 혁신을 가져왔습니다. 그 이후로 Beckhoff의 혁신은 빠르게 표준으로 자리잡아 왔습니다. 고객은 Beckhoff의 제품을 통해 산업용 PC, I/O 및 Fieldbus 구성요소, 드라이브 기술, 자동화 소프트웨어, 제어 캐비닛이 없는 자동화 솔루션, 산업 이미지 처리용 하드웨어 등 주요 영역에서 제어 및 자동화를 위한 미래 지향적인 개념을 성공적으로 구현할 수 있습니다. 이를 통해 항상 경쟁에서 한발 앞서 나갈 수 있습니다.
Beckhoff는 항상 기술에 대한 직원들의 열정, 혁신에 대한 개방성, 창의성, 의지라는 특징을 가지고 있습니다. 우리 직원들은 모두 자신의 지식을 발전시키고 각자의 관심 분야에서 진정한 전문가가 될 기회를 얻습니다. 이러한 가치관도 우리 차세대 전문가들에게 전하고 싶은 것인데, 이것이 바로 우리가 이미 1980년대부터 다양한 기술 및 상업 분야의 인재를 양성하기 시작한 이유입니다. 또한, 2010년부터는 응용과학대학교 Gütersloh Campus of the University와 협력하여 공학 분야의 업무 통합 연구 프로그램도 지원하고 있습니다.
우리에게 환경보호와 지속가능성은 매우 중요합니다. 자동화 기술은 기업이 자원을 절약하고 에너지 효율적으로 상품을 제조할 수 있도록 도와줌으로써 사회 발전에 기여합니다. 우리는 또한 자체 제조 시설과 사무실 건물은 물론, 일상 업무를 지속적으로 개선하여 보다 지속 가능하고 에너지 효율적인 운영을 하기 위해 노력합니다. 우리는 심지어 우리만의 벌집을 유지함으로써 자연을 돕기도 합니다. 그리고 우리는 불가피한 CO₂ 배출량을 보상하기 위해 myclimate gGmbH 단체를 지원합니다. 이것들은 지속 가능한 세상을 위한 우리의 여러 약속 중 일부 예시일 뿐입니다.