Sustentabilidade e crescimento

A humanidade está crescendo continuamente e, felizmente, a prosperidade também cresce em todo mundo. Assim, cresce também a demanda por matérias-primas e energia, disponíveis no nosso planeta somente de forma limitada. Para satisfazer as necessidades da população, são necessários processos de produção continuamente melhorados que ajudam na redução do uso de energia e de materiais. Esse desafio deve ser superado por engenheiros de diversas áreas tecnológicas, em todo o mundo, seja na construção de máquinas, tratamento de água ou na área médica, por exemplo. Por isso, a Beckhoff está convencida que “… os engenheiros têm que salvar o mundo!”

A Beckhoff Automation fornece a base tecnológica necessária para isso. A nossa tecnologia de controle PC-Control permite tempos de ciclo extremamente curtos, que otimizam o rendimento de máquinas, aumentando a eficácia; as nossas CPUs permitem a execução de algoritmos de otimização complexos; a integração da tecnologia de informação e da tecnologia de automação (TI+TA) combina o melhor de dois mundos e possibilita uma integração simples em núvem e aplicativos de ponta. Com a Beckhoff Scientific Automation, inteligência artificial e machine learning são partes integrantes de nossa tecnologia de controle.

Todas estas tecnologias ajudam a otimizar a eficácia de processos; ou seja, reduzir o consumo de energia e de matérias-primas e melhorar a qualidade e o custo-benefício. Requisitos ecológicos e econômicos podem ser cumpridos simultaneamente, eles não se contradizem!

Gerando “Energia Verde” com a Beckhoff

A tecnologia Beckhoff é usada em muitas aplicações que criam um mundo sustentável, por exemplo, em centrais eólicas.
A tecnologia Beckhoff é usada em muitas aplicações que criam um mundo sustentável, por exemplo, em centrais eólicas.

A maior contribuição prestada por nós, como empresa, para a proteção do nosso planeta, são as nossas inovações. Por isso, muitas dessas inovações são usadas na geração de “energia verde”, seja em turbinas eólicas, instalações solares ou de biogás. Especialmente no setor de energia eólica, os controles Beckhoff são usados em uma grande parte das centrais eólicas mundiais, otimizando o controle. Na Beckhoff, a tecnologia eólica é um centro tecnológico; engenheiros e cientistas experientes trabalham na otimização contínua do rendimento energético.

Além de nossos projetos tecnológicos relacionados a produtos, também nos engajamos com inúmeras medidas na proteção do nosso meio ambiente e na neutralidade de CO2, bem como para o uso sustentável de matérias-primas naturais.

Medidas para redução das emissões de CO2

Através de produtos e tecnologias pioneiros, possibilitamos aos nossos clientes uma produção sustentável e uma utilização eficiente dos recursos. Essas metas também se refletem em nossas próprias ações. A Beckhoff Automation produz e opera em suas unidades em todo o mundo de maneira neutra em relação ao clima.

Norma de gestão de energia internacional ISO 50001

Desde 2016, a Beckhoff e a empresa Smyczek GmbH, pertencente ao grupo Beckhoff, operam com sucesso um sistema de gestão de energia. Ambas as empresas são certificadas de acordo com a norma de gestão de energia internacional ISO 50001. A empresa Fertig Motors GmbH, também pertencente ao Grupo, também passa regularmente por uma auditoria energética conforme a DIN 16247. Para possibilitar uma gestão energética de sucesso, é necessário observar o consumo energético na empresa, implementar medidas para economia de energia e aprimorar continuamente a eficiência energética. Nos últimos anos, por exemplo, conseguimos aumentar a eficiência energética de nossos prédios e de nossa infraestrutura. Alcançamos isso através do uso de um sistema de iluminação com alta eficiência energética, isolamento predial nas reformas dos telhados ou da instalação de um sistema de resfriamento noturno automático, que ajuda a refrigerar os pavilhões de produção durante os meses de verão. Dessa forma, a Beckhoff Automation cumpre as obrigações legais e contribui para a implementação da meta de transição energética do o governo alemão.

Mudança consistente para energia ecológica

Em todas as nossas unidades na Alemanha, assim como na Smyczek GmbH e na Fertig Motors GmbH, passamos a utilizar energia ecológica para suprir 98% do nosso consumo total de aproximadamente 13 gigawatt/hora. A energia ecológica é gerada em novas usinas eólicas e fotovoltaicas. 7 % de nossa demanda energética, aprox. 900 megawatt/hora por ano, são gerados em nossas próprias usinas fotovoltaicas. Com a mudança para energia ecológica, contribuímos para que mais energia seja gerada a partir de fontes regeneráveis, reduzindo assim as emissões de CO2. Ao utilizar energia de fontes renováveis, economizamos aproximadamente 8.000 toneladas de CO2 por ano

Sustentabilidade no dia-a-dia da empresa

Todas as grandes medidas incluem vários detalhes que ajudam a constituir uma relação responsável com o nosso meio ambiente. Juntamente com os nossos colaboradores, trabalhamos para nos tornar um pouco mais ecológicos a cada dia. Em nossos restaurantes empresariais, utilizamos principalmente produtos regionais frescos. Assim, evitamos o transporte desnecessário de produtos. Além disso, utilizamos embalagens sustentáveis, como de açúcar queimado ou amido de milho, para nossos produtos para viagem. Estamos substituindo gradualmente os veículos de nossa frota por carros híbridos e elétricos. Atualmente, 75% de todos os veículos são elétricos ou híbridos. É planejada a aquisição de mais veículos elétricos. Paralelamente, trabalhamos na expansão contínua de nossa infraestrutura de recarga em Verl. Mais de 196 pontos de recarga já foram instalados e temos planos de instalar ainda mais.

Nosso balanço e índice de gases do efeito estufa

Fazemos o balanço anual de nosso consumo e calculamos as emissões inevitáveis em CO2 equivalente. Nosso balanço abrange todas as emissões ocorridas em decorrência das atividades da empresa, diretamente em nossas unidades em todo o mundo. Isso quer dizer que ele engloba todas as fontes de energia, o consumo de água, o material necessário, os resíduos gerados e a reciclagem, alimentos e bebidas, atividades em viagens de trabalho e o transporte dos colaboradores de e para o local de trabalho.

A ilustração à direita mostra o saldo atual de gás de efeito estufa da Beckhoff Automation em todo o mundo, bem como Fertig Motors e Smyczek em 2022. No total, houve uma emissão de 16.339 toneladas de CO2e.

O balanço de gases do efeito estufa é baseado na norma "The GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard", reconhecida internacionalmente, e abrange os gases do efeito estufa relevantes para o clima que estão sob "controle operacional" da empresa. A base de dados para os cálculos provém da ecoinvent 2.2 e do método de avaliação IPCC 2007 (GWP 100a).

A Beckhoff contribui para a proteção climática contra emissões inevitáveis em todos os locais do mundo

A myclimate executa projetos de proteção climática que usam apoio financeiro para mitigar os efeitos das emissões de carbono que ainda não podem ser evitadas: por meio dessa iniciativa, subsidiamos fogões solares para pessoas em Madagascar.
A myclimate executa projetos de proteção climática que usam apoio financeiro para mitigar os efeitos das emissões de carbono que ainda não podem ser evitadas: por meio dessa iniciativa, subsidiamos fogões solares para pessoas em Madagascar.

Apoiamos a myclimate Germany gGmbH, uma fundação que oferece às empresas a oportunidade de financiar voluntariamente projetos de proteção climática de alta qualidade com base em um relatório de gases de efeito estufa elaborado de acordo com o Protocolo GHG. Fazemos contribuições para compensar as emissões de carbono que ainda não podem ser evitadas.

Os projetos de proteção climática incluem medidas de reflorestamento ou fornecimento de tecnologias de eficiência energética que, de outra forma, seriam impossíveis sem o subsídio por meio das contribuições para a proteção climática. As emissões causadas pelo uso de combustíveis fósseis pela empresa que não podem ser evitadas atualmente podem, portanto, ser reduzidas fora da cadeia de valor da própria empresa (além da mitigação da cadeia de valor). Estamos envolvidos especificamente no projeto “Back to the green island with energy-saving and solar cookers” (Madagascar), que é reconhecido pelo padrão ouro mundial para a certificação de projetos de proteção climática e contribui para o desenvolvimento sustentável.

O projeto organiza a venda de fogões eficientes e subsidiados para a população de Madagascar. Isso reduzirá o rápido avanço do desmatamento na ilha. Os fogões eficientes reduzem pela metade a necessidade de lenha para cozinhar, em comparação com as lareiras abertas. Cada fogão vendido economiza aproximadamente 2 toneladas métricas de CO2 por ano ao longo de sua vida útil de cinco anos. Mais informações sobre a contribuição desse projeto para a proteção climática e para o desenvolvimento sustentável local estão disponíveis no relatório de impacto dos ODS.

As nossas abelhas

Através de colônias de abelhas alugadas contribuímos para a conservação do nosso ecossistema e da biodiversidade.
Através de colônias de abelhas alugadas contribuímos para a conservação do nosso ecossistema e da biodiversidade.

“Se as abelhas desaparecerem da Terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não extirão plantas, nem animais, nem pessoas” essa citação de Albert Einstein, de 1949, descreve o grande significado desses pequenos insetos amarelos e pretos.

A abelha melífera ocidental (Apis mellifera), vive sobretudo na Europa, Oriente e na África. Não só produz mel e cera, mas também, através da polinização de flores, contribui de forma decisiva para o suprimento de alimentícios do homem. As abelhas melíferas e selvagens, assim como outros insetos, polinizam uma grande parte das plantas e colheitas nativas, por exemplo, árvores frutíferas, pepinos, morangos e girassóis.

A mortalidade das abelhas tem muitas causas

Atualmente, a mortalidade das abelhas ocorre em todos os lugares. Restam muito poucas abelhas melíferas no ambiente selvagem. Sem os apicultores, esses pequenos animais não poderiam existir, pois são ameaçados por muitos fatores. Inseticidas e tóxicos, paisagens agrárias monótonas, mudança climática e também a super reprodução das abelhas tem influência no sumiço dessas populações em todo o mundo. Motivo suficiente para trazermos cerca de 50.000 dos pequenos micro-agentes biológicos para nossa sede, em Verl, para apoiar a sobrevivência das abelhas melíferas.

Colmeias de aluguel

A apicultora Marion Domke inventou um conceito empolgante para salvar as abelhas: alugar colônias de abelhas para empresas, associações e pessoas particulares. Esse compromisso nos convenceu imediatamente, e em abril de 2018, as primeiras duas colmeias encontraram um novo lar nas nossas instalações em Verl. Agora alugamos outras oito colônias de abelhas, e a apicultora Marion Domke passa aqui regularmente, para verificar se está tudo bem.