Trajnost in rast

Človeštvo beleži stalno rast in k sreči tudi blaginja raste v globalnem merilu. Vendar to pomeni vse večjo potrebo po surovinah in energiji, ki pa je naš svet ne premore neskončno. Da bi povečanemu povpraševanju lahko zadostili, so potrebne nenehne izboljšave proizvodnih procesov, da bi se poraba energije in surovin zmanjšala. Ta izziv zahteva skupen napor inženirjev vseh strok, tako strojnih Inženirjev, inženirjev na področju voda, medicine ali upravljanja z energijo, če jih omenimo samo nekaj. Pri Beckoffu smo prav zato prepričani, da »... morajo inženirji rešiti svet!«

Družba Beckhoff Automation ponuja potrebno tehnologijo za to. Naši PC krmilniki omogočajo izredno kratke cikle, ki izboljšajo produktivnost in učinkovitost strojev, naše zmogljive centralno procesne enote (CPU) omogočajo izvajanje kompleksnih optimizacijskih algoritmov, interakcija med informacijsko tehnologijo in avtomatizacijo pa združuje najboljše iz obeh svetov in omogoča enostavno integracijo v sodobne 'edge' aplikacije in aplikacije v oblaku. Najnovejša znanstvena odkritja se lahko na osnovi koncepta Beckhoff Scientific Automation uporabijo neposredno na krmilniku, umetna inteligenca in strojno učenje pa sta sestavni del tehnologije za našimi PC krmilniki.

Vse te tehnologije prispevajo k bolj učinkovitim procesom, kar vključuje med drugim manjšo porabo energije in surovin ter višjo kakovost in večjo stroškovno učinkovitost. Ekološke in ekonomske zahteve lahko izpolnjujemo istočasno brez da bi se medsebojno izključevale.

Proizvodnja “zelene energije” in Beckhoff

Tehnologija Beckhoff se uporablja v mnogih aplikacijah, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju sveta, kot so npr. vetrne elektrarne.
Tehnologija Beckhoff se uporablja v mnogih aplikacijah, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju sveta, kot so npr. vetrne elektrarne.

Največji prispevek naše družbe k varovanju našega planeta so naše inovacije. Mnoge se uporabljajo tudi pri proizvodnji zelene energije, bodisi v vetrnih in sončnih elektrarnah bodisi v obratih z bioplinom. Posebej izstopa vetrna energija, saj se krmilniki Beckhoff uporabljajo v številnih vetrnih turbinah povsod po svetu za optimizacijo krmiljenja. Električna energija iz vetra je tehnološko področje, na katerega se pri družbi Beckhoff posebej osredotočamo. Izkušeni inženirji in znanstveniki delajo na stalnih izboljšavah energetskega donosa.

Poleg tehnoloških projektov, ki vključujejo naše proizvode, smo vpeljali tudi celo vrsto ukrepov, usmerjenih k varovanju okolja ter ogljični nevtralnosti, prizadevamo pa si tudi za trajnostno rabo surovin.

Ukrepi za zmanjšanje emisij CO2

Z izdelki in tehnologijami, usmerjenimi v prihodnost, svojim strankam omogočamo trajnostno proizvodnjo in učinkovito rabo virov. Ti cilji se prav tako odražajo tudi v naših lastnih dejanjih. Beckhoff Automation proizvaja in deluje podnebno nevtralno na vseh svojih lokacijah po vsem svetu.

Mednarodni standard za upravljanje energije ISO 50001

Družbi Beckhoff Automation in Smyczek GmbH, članica skupine Beckhoff, od leta 2016 uspešno upravljata sistem za upravljanje energije. Obe podjetji sta certificirani po mednarodnem standardu za upravljanje energije ISO 50001. V podjetju Fertig Motors GmbH, ki je prav tako del skupine, se redno izvaja energetski pregled po DIN 16247. Uspešno upravljanje z energijo zagotavlja spremljanje porabe energije v podjetju, izvajanje ukrepov za varčevanje z energijo ter nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti. V zadnjih letih smo na primer lahko povečali energetsko učinkovitost naših stavb in infrastrukture. To smo uresničili z uporabo energetsko učinkovite razsvetljave, izolacijo stavb pri sanaciji strehe ali namestitvijo samodejnega nočnega hlajenja, ki pomaga hladiti proizvodne hale v poletnih mesecih. Beckhoff Automation na ta način izpolnjuje svoje zakonske obveznosti in pomaga uresničiti cilj zvezne vlade o energetskem preoblikovanju.

Dosleden prehod na električno energijo iz obnovljivih virov

Na vseh naših lokacijah v Nemčiji ter v podjetjih Smyczek GmbH in Fertig Motors GmbH smo oskrbo z električno energijo preklopili s skupaj približno 13 gigavatnih ur na 98-% električno energijo iz obnovljivih virov. Električna energija iz obnovljivih virov se proizvaja v novih elektrarnah z uporabo vetrne energije in fotovoltaike. 7 % naše celotne potrebe po električni energiji, približno 900 megavatnih ur na leto, proizvedemo v lastnih fotovoltaičnih sistemih. S prehodom na zeleno električno energijo pomagamo proizvajati več električne energije iz obnovljivih virov in s tem zmanjšati emisije CO2. Z uporabo električne energije iz obnovljivih virov letno prihranimo okoli 8000 ton CO2.

Trajnost v vsakdanjem poslovanju podjetja

Pri vseh večjih ukrepih je tudi veliko podrobnosti, ki sestavljajo odgovorno uporabo našega okolja. Skupaj z zaposlenimi si prizadevamo vsak dan postati nekoliko bolj okolju prijazni. V našem podjetju za dostavo hrane predelujemo predvsem regionalne, sveže izdelke. S tem prihranimo pri nepotrebnih transportnih poteh. Za ponudbo na poti uporabljamo tudi trajnostno embalažo iz ganega sladkorja ali koruznega škroba.
V svoj vozni park postopoma uvajamo hibridna in električna vozila. Trenutno je 75 % vseh vozil na električni ali hibridni pogon. Načrtuje pa se tudi nakup novih električnih vozil. Hkrati delamo na nenehnem širjenju naše polnilne infrastrukture v Verlu. Nameščenih je že več kot 196 polnilnih mest, načrtujemo pa jih še več.

Naša bilanca in kazalnik toplogrednih plinov

Letno uravnotežimo porabo in izračunamo neizogibne emisije ekvivalenta CO2. Naša bilanca vključuje vse emisije, ki nastanejo neposredno na naših globalnih lokacijah kot posledica naših korporativnih dejavnosti. To pomeni, da vključuje vse vire energije, potrebo po vodi, potreben material, nastale odpadke in recikliranje, hrano in pijačo, dejavnosti na službenih potovanjih ter odhod delavcev na delo.

Slika na desni prikazuje trenutno bilanco toplogrednih plinov družbe Beckhoff Automation po vsem svetu ter povezanih družb Fertig Motors GmbH in Smyczek GmbH za leto 2022. Skupno je bilo izpuščenih 16.339 t CO2e.

Bilanca toplogrednih plinov temelji na mednarodno priznanem standardu "Protokol o toplogrednih plinih: standard za računovodstvo in poročanje podjetij" in vključuje podnebno pomembne toplogredne pline, ki so pod "operativnim nadzorom" družbe. Podatkovna podlaga za izračune izhaja iz ecoinventa 2.2 ter ocenjevalne metode IPCC 2007 (GWP 100a).

Beckhoff si na vseh lokacijah po svetu prizadeva za varovanje podnebja z vidika izpustov, ki se jim ni moč izogniti

Ustanova myclimate izvaja projekte varstva podnebja, ki s finančno podporo blažijo učinke izpustov ogljika, ki jih še ni mogoče preprečiti: s to pobudo subvencioniramo solarne kuhalnike za prebivalce Madagaskarja.
Ustanova myclimate izvaja projekte varstva podnebja, ki s finančno podporo blažijo učinke izpustov ogljika, ki jih še ni mogoče preprečiti: s to pobudo subvencioniramo solarne kuhalnike za prebivalce Madagaskarja.

Podpiramo neprofitno ustanovo myclimate Germany gGmbH, ki podjetjem ponuja možnost prostovoljnega financiranja visokokakovostnih projektov varstva podnebja na podlagi poročila o toplogrednih plinih, pripravljenega v skladu s protokolom GHG. To počnemo tako, da prispevamo k izravnavi emisij ogljika, ki jih še ni mogoče preprečiti.

Projekti varstva podnebja vključujejo ukrepe za pogozdovanje ali zagotavljanje energetsko učinkovitih tehnologij, ki jih brez subvencioniranja s prispevki za varstvo podnebja ne bi bilo mogoče izvesti. Izpuste zaradi uporabe fosilnih goriv, ki jih trenutno ni mogoče preprečiti, lahko podjetje zmanjša zunaj lastne vrednostne verige podjetja (beyond value chain mitigation - BVCM). Konkretno sodelujemo pri projektu »Nazaj k zelenemu otoku z energetsko varčnimi in solarnimi kuhalniki« (Madagaskar), ki nosi certifikat 'Gold Standard' (standard za certificiranje projektov ogljične izravnave) in prispeva k trajnostnemu razvoju.

Projekt vključuje prodajo subvencioniranih učinkovitih kuhalnikov prebivalcem Madagaskarja. Na ta način se bo zajezilo hitro napredujoče krčenje gozdov na otoku. V primerjavi z odprtimi kurišči ti učinkoviti kuhalniki prepolovijo potrebo po lesu za namene kuhanja. Vsak prodani kuhalnik v svoji petletni življenjski dobi prihrani približno 2 metrični toni CO2 na leto. Več informacij o prispevku tega projekta k varstvu podnebja in lokalnemu trajnostnemu razvoju je na voljo v poročilu o učinku ciljev trajnostnega razvoja.

Naše čebele

K ohranjanju našega ekosistema in biotske raznovrstnosti prispevamo z najetimi čebeljimi kolonijami.
K ohranjanju našega ekosistema in biotske raznovrstnosti prispevamo z najetimi čebeljimi kolonijami.

»Ko bo izginila čebela z obličja Zemlje, bo človek preživel le še štiri leta, saj ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi.« Ta citat Alberta Einsteina iz leta 1949 opiše izjemen pomen teh malih črno-rumenih žuželk.

Evropska Medonosna čebela (Apis mellifera) je izvorno razširjena predvsem po Evropi, Bližnjem Vzhodu in Afriki. Poleg tega, da proizvaja med in čebelji vosek, njeno opraševanje cvetov odločilno vpliva na prehransko verigo človeka. Medonosne čebele in divje čebele tako kot nekatere druge žuželke oprašujejo velik del domačih kmetijskih rastlin ter divjih rastlin, kot so sadna drevesa, kumare, jagode in sončnice.

Razlogi za pogin čebel

Dandanes se s pogini čebel srečujejo povsod. Ostalo je le malo divjih čebel. Brez čebelarjev te male živalice ne morejo več preživeti, saj jih ogrožajo številni dejavniki. Insekticidi in strupi, tudi iz kmetijstva, monotona kmetijska krajina, podnebne spremembe pa tudi križanje vplivajo na zmanjševanje populacije čebel širom po svetu. To je dovoljšen razlog, da smo na lokacijo sedeža podjetja v Verlu pripeljali približno 50.000 teh biološkim mikroagentov, s čimer bi radi prispevali k ohranitvi čebel.

Čebelnjaki na posodo

Čebelarka Marion Domke je prišla na razburljivo idejo, kako prispevati k ohranitvi čebel z izposojanjem čebeljih kolonij podjetjem, organizacijam in posameznikom. Njena zavzetost nas je v hipu prepričala in že aprila 2018 smo na stavbi, kjer se nahaja sedež podjetja v Verlu, ponudili nov dom prvima dvema čebeljima kolonijama. Trenutno