La automatización sin armario de control gana dos premios al diseño de productos

El MX-System recibe el premio Red Dot en la máxima categoría y el premio iF Design

En MX-System, Beckhoff ofrece una solución de sistema flexible, optimizada en cuanto a espacio e inteligente, que elimina por completo los armarios de control convencionales y puede revolucionar así el mundo de la automatización. Su innovador diseño de producto es clave para su potencial de innovación, y así lo ha confirmado el jurado del renombrado premio Red Dot, que ha distinguido a este producto con su máxima categoría: "Best of the Best". Y el premio iF Design confirmó la importancia de este logro.

MX-System es un sistema de automatización modular estandarizado formado por una placa base de aluminio y unos módulos de función que se enchufan a ella fácilmente. El conjunto del sistema, formado por la placa base y los módulos, es estanco al agua y al polvo y puede montarse directamente en la máquina sin necesidad de una carcasa protectora adicional. MX-System aspira a integrarse, tanto desde el punto de vista funcional como visual, en una gama increíblemente diversa de máquinas. Por ello, el equipo de desarrollo de Beckhoff colaboró estrechamente desde el primer momento con la agencia de diseño Adrian y Greiser. El resultado es un concepto de diseño con énfasis en lo visual y en lo ergonómico, que refleja la exclusiva gama de funciones de MX-System. El diseño visualiza el carácter compacto y la homogeneidad del sistema. Componentes como los IPC, los accionamientos y los conjuntos de E/S tienen su propia personalidad, pero el montaje y la instalación de MX-System se han simplificado al máximo.

Este innovador concepto de diseño también convenció al jurado de Red Dot, compuesto por unos 50 expertos internacionales en diseño de productos. Cada año, este premio distingue a los productos fabricados industrialmente que destacan por su calidad de diseño y por su belleza, funcionalidad, inteligencia o innovación. De hecho, MX-System ofrece tantas características y ventajas especiales que ha sido galardonada con la categoría Best of the Best del premio Red Dot, el máximo galardón del certamen, por su diseño innovador. El jurado premia siempre a los mejores productos de cada categoría. El MX-System también ha entusiasmado a otro jurado de gran prestigio, compuesto por 132 expertos en diseño de 20 países: el del premio iF Design 2023.

Products

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/