TwinCAT 3 CNC con nuove funzioni e pacchetti software

Facile accesso alle soluzioni CNC ad elevate prestazioni per elettroerosione e l'additive manufacturing

Con due nuove funzioni e due pacchetti software aggiuntivi, Beckhoff ottimizza l'utilizzo di TwinCAT 3 CNC (TF5200) per applicazioni di elettroerosione e additive manufacturing. Queste ultime funzionalità includono l'adattamento online e l'interpolazione avanzata, oltre a pacchetti software per processi additivi e macchine per elettroerosione a filo e a tuffo.

TwinCAT 3 CNC Online Adaption (TF5262) offre interfacce TcCOM per l'integrazione di moduli personalizzati per il controllo online delle funzioni di interpolazione:

  • Il controllo dinamico dei profili (DCC) compensa gli errori causati dalla deformazione fisica del'utensile modificando il percorso del tool center point in base agli elementi di contorno correnti e precedenti. Il fattore di normalizzazione, la direzione di compensazione e il fattore di correzione sono tutti calcolati all'interno dell'oggetto TcCOM.
  • La funzione di compensazione del raggio utensile offre una compensazione online del raggio utensile in base a fattori quali il raggio utensile in uso, la posizione e la tangente del percorso. Anche in questo caso è supportata l'interpolazione a due percorsi.
  • La regolazione geometrica dell'avanzamento viene utilizzata per calcolare un fattore di correzione dell'override e per ottenere un avanzamento superficiale costante.

TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation (TF5263) consente l'interpolazione a due percorsi, permettendo di descrivere due contorni indipendenti in un singolo canale NC, il che risulta particolarmente vantaggioso per il processo dell'elettroerosione a filo. Con l'accoppiamento conico, la sincronizzazione del percorso 1 e 2 può essere utilizzata anche per compensare i blocchi aggiuntivi inseriti dalla correzione del raggio dell'utensile. Il collegamento originariamente programmato tra i due percorsi rimane invariato.

TwinCAT 3 CNC AM Plus (TF5291) è un pacchetto software per processi additivi. L'anteprima avanzata dei contorni rende disponibili al PLC gli elementi di profilo programmati in anticipo e può essere attivata nel programma NC o tramite l'interfaccia PLC. La TF5291 consente inoltre di accedere a dati dinamici in anticipo, come posizioni, velocità e accelerazioni degli assi, a intervalli configurabili.

TwinCAT 3 CNC EDM Plus (TF5292) è un pacchetto software specifico per macchine per elettroerosione a filo e a tuffo. Riunisce le funzioni di TF5262, TF5263 e TF5292 in un unico pacchetto ed è quindi la base perfetta per il controllo di macchine complesse per l'elettroerosione a filo e a tuffo. Include anche funzioni tecnologiche specifiche, come strategie di retrazione ottimizzate per gli elettrodi a tuffo e meccanismi di compensazione che tengono conto dell'usura del filo.

Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/